金属プレス加工とファブリケーションについて考えるとき、精密金属設計における最先端技術の業界利用についてすぐには思い浮かばないかもしれません。しかし実際のところ、製造技術のスマートな応用は、成功する製造メーカの重要な特徴です。
Plexにとって、貴社のお客様がERPシステムを含むテクノロジーを受け入れ、エンドユーザーに大きなメリットをもたらし、かつては達成不可能と思われた目標の実現を支援する姿を見ることは、最も嬉しいことの一つです。リアルタイムのデータへのアクセスとショップフロアで何が起こっているかについての鋭い洞察により、コネクテッドマニュファクチャリングアプローチは業務にとって大きな恩恵となり得ます。
11月11日~14日にシカゴで開催されるFABTECHに参加し、金属製造業界の最高峰の企業と会う準備を進める中で、私たちは、ビジネスの成長と業界の発展に向けて大きな進歩を遂げている、私たちが協働している製造メーカのいくつかを紹介する機会を持ちたいと考えています。
ここでは、デジタルトランスフォーメーションを遂げ、コネクテッドマニュファクチャリングエクスペリエンスのメリットを享受している6社をご紹介します。ぜひブースD46246にお立ち寄りいただき、彼らの歩みについて詳しくお聞きください。
Gill Industries
Gill Industriesは、8つのグローバル拠点にわたるビジネスおよび生産プロセスの管理にQuickBooksとスプレッドシートを使用していたため、情報が古くなっていることがよくありました。これに加えて、8つの施設全体の性能指標を求める新しいリーダーシップにより、すべての施設でプロセスを正規化する方法が必要になりました。Plexを記録システムとして使用することで、同社は動作データを一元化し、ITスタッフが付加価値のあるビジネス活動に集中できるようにしました。品質チェックの実施と生産のリアルタイム記録により、Gillは高い品質基準を維持することができました。これらの取り組みにより、2019年のPlex Impact Awardを受賞しました。
G&W Industries
この金属製造メーカは、ユーザフレンドリではないERPシステムを使用していました。非常に古いシステムだったため、システムの限界を克服するために手動の紙ベースのプロセスに頼らざるを得ませんでした。これにより、在庫レポートが不正確になり、貴重なリソースを消耗する手動システムとなっていました。しかし、クラウド技術により、リアルタイムのデータへのアクセスが可能になり、最終的にお客様への提供を実現しました。その結果、納期厳守率は約85%から最大98%に向上しました。また、Excelスプレッドシートで管理していた3500枚の金属シートが、原材料在庫わずか2週間分になりました。
Hatch Stamping
Hatch Stampingが著しい成長を経験し始めたとき、既存のテクノロジーソリューションを評価する良い機会だと考えました。彼らは、ERPシステムが成長企業の要求と目標に対応するのに十分な堅牢性がないことを確認しました。他のソリューションを評価した後、すべてのデータを1つの使いやすいシステムに統合するためにPlexを選択しました。今日、従業員はリアルタイムのデータを入力および取得して、瞬時に情報に基づいた意思決定を行うことができます。このデータの正確性により、同社は無駄を排除し、エラーを削減することでリソースを管理できます。Hatchはまた、各工場のアカウントと在庫を管理できるようになりました。これは以前はできなかったことです。これにより、リーダーシップに最大限の透明性が提供されます。
HK Metalcraft
高品質の精密金属プレス加工および成形製品の製造メーカとして、HK Metalcraftはお客様の複雑な要望に対応できることを誇りにしています。しかし、顧客の要求がより複雑になるにつれて、レガシーERPシステムがこれらの要求に対応するのに十分ではないことに気付きました。さまざまなソリューションを調査した後、President Joshua Hoppは会社をクラウドに移行する決定を下しました。同社はその後、データの使用方法を変更し、損益やショップフロアのダウンタイムの低減などの分野に適用しています。ITスタッフは、既存のERPシステムを維持するだけでなく、ビジネスを運営するためにそれを活用し、継続的改善のための有用な情報の収集に集中できるようになりました。
Wisco Industries
Wisco Industriesは、ERPシステムに慣れ、生産時間の損失をビジネスを行うためのコストとして受け入れていました。しかし、お客様が組み込み(型)の品質などの機能を要求し始めたとき、ERPをアップグレードする必要が生じました。彼らはFabricator Magazineの記事でPlexを知り、それ以来振り返ることはありませんでした。Wiscoは現在、品質とEDIが組み込み(型)の包括的なERPシステムを持ち、コミュニケーションとコンプライアンスを運用戦略としています。また、全体の在庫を20%、原材料在庫を15%削減することができました。
Toyotetsu
自動車サプライヤのToyotetsuは、社内の成長を促進するために、真のコネクテッド製造メーカになり、スマート製造のリーダーになるというビジョンを実現できる技術基盤を構築する必要があることを知っていました。Plex Smart Manufacturing Platformを活用することで、Toyotetsuは250以上のワークセンターでPLC(プログラマブルロジックコントローラ)を統合し、100%のPLC統合を達成することを目標に、製造のあらゆる側面についてより良い洞察を得て、長期的なビジネス目標を達成するために必要なツールを手に入れることができました。
関連記事