Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

すべての作業者。すべての工程。ガイド付き作業指示で動作効率を変革しよう。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

知識豊富でアクティブな作業員によって実現される最大化された生産能力と高品質。素晴らしいと思いませんか?

これは多くの製造メーカにとって理想的なシナリオですが、さまざまな理由で達成が難しいと感じられる場合があります。主な要因は、熟練労働者の部材不足、定着、退職といった日々の労働力課題です。「今日の世界的な労働力供給不足とスキルギャップの重大度は、熟練労働者の採用、管理、定着の問題を深刻化させていますが、希望はあります」と2024 スマートマニュファクチャリング報告書に記載されています。 

貴社のプロセスに精通しアクティブなチームメンバーが一貫して存在しない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。生産準備時間が増加すると生産能力が低下します。品質に一貫性がなくなります。これに予測困難なサプライヤ能力や顧客の需要が重なると、対応が難しくなり、長期戦略を立てる時間を確保することはさらに困難になります。

プロセスに一貫性を加えることで、製造メーカは労働者の離職に耐え、生産能力と品質をより厳密に管理できます。「スマートマニュファクチャリング技術の活用拡大により、94%がより多くの労働者を雇用するか、既存の労働者を新しいまたは異なる役割に再配置することを期待しています」と2024 スマートマニュファクチャリング報告書(rockwellautomation.com)

に記載されています。現在、Plex Guided Work Instructionsが提供する最新式のスマートマニュファクチャリング技術により、これらの課題を真に克服できます。技術者やオペレーターの手元に、明確で簡潔かつ詳細な生産手順を追加できます。このソリューションは、すべての関係者が可視化・トレースできるワークフローデータも生成し、企業全体で最適な品質管理の実現に役立つ貴重な情報を提供します。

最初から始める - 製造メーカは、複数のステップを含む生産準備プロセスがスケジュールに大きな遅延をもたらし、設備や人員のアイドル時間が長引くと報告することがよくあります。 新規採用者や未熟練のオペレーターは、急な学習曲線や時代遅れのトレーニングリソースによる課題で、生産にさらなる遅延をもたらす場合があります。 

PlexのGuided Work Instructionsは、組織全体でプロセスを標準化することで、生産のダウンタイムという無駄を削減するよう設計されています。ステップバイステップの指示により、最も高度なタスクでもオンボーディングプロセスを効率化できます。このソリューションは、複雑なタスクをより簡単なステップに分解するためのリッチテキストや詳細な画像を備えたインタラクティブなインターフェイスを提供します。 

「…現在、作業指示書には埋め込み画像と完全なタスクが含まれています。以前はテキストの壁だけで、ほとんどレビューされていませんでした」とRecaro AutomotiveのSenior IT ERP AnalystであるChristopher Giles氏は述べています。「Guided Work Instructionsを使えば、5年間在籍している人でも、1か月しかいない人でも信頼できます。彼らが何をしているか、どのようにしているか、そして生産しているものの品質にディスクレパンシがあってはなりません。」

したがって、貴社が現従業員の再トレーニングを行う場合でも、新規スタッフのオンボーディングを行う場合でも、デジタル化され一貫性のあるGuided Work Instructionsを活用することで、ワークフローを混乱から安定させ、生産性と競争力を維持できます。

継続的改善

Guided Work Instructionsは、チームがよりスマートに働くことを可能にします! 
オペレーターはリアルタイムでアクティビティを記録し、即座にフィードバックと検証を受けて、各タスクが正確に完了していることを確認できます。 このリアルタイムのトラッキングは、予定されたタイムラインからの逸脱をハイライトし、計画より時間がかかるステップを迅速に特定・分析できます。その結果、より効率的なワークフロー管理と動作効率の継続的改善につながります。

変化を通じた安定化

Guided Work Instructionsを活用することで、手順や製品仕様の変更を即座に更新できます。オペレーターはエラー発生時にリアルタイムでアラートを受け取り、リアルタイムで修正できます。単一の正確なデータソースを基に、貴社はデータを活用してワークフロー履歴をトレースし、プロセスを微調整することでエラーを減らし、無駄を削減し、品質を維持できます。

組み込み型品質チェック

品質が貴社のビジネスにとっていかに重要かは、いくら強調してもし過ぎることはありません。なぜなら、すべてのステップが品質にプラスまたはマイナスの影響を与える可能性があるからです。 

Guided Work Instructionsを使えば、作業員は各役割に合わせた詳細な検査やプロトコルを案内する品質チェックシートに即座にアクセスできます。 これらのチェックシートは、時間ベースやプロセスベースでカスタマイズされたものにできます。チームは品質アラートを受け取り、それらのアラートがいつ対応されたかを確認することもできます。 
日々の生産ステップに品質を組み込むことで、コストのかかるやり直しに費やす時間や費用を削減し、従業員が製品の品質管理にアクティブな役割を果たせるようになります。また、リアルタイムおよび将来にわたって品質を向上させるために必要な重要な情報をリーダーシップに提供します。 

接続と制御 

Guided Work Instructionsは、ショップフロアから経営層まで、作業員が仕事を円滑に遂行するために必要な情報でより良く接続できるよう設計されています。手元のタスクに対する明確な指示と、大局的な目標を形成する正確なワークフロー履歴により、製造メーカは生産能力の最大化、労働力課題の克服、品質向上によって理想的な運用状態の実現に備えることができます。 

PlexのGuided Work Instructionsが貴社の業務をどのように合理化できるかを体験しよう。インタラクティブデモはこちら。

トピック: デジタルトランスフォーメーション

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。