Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

貴社のサプライチェーンは競合他社との差別化要因となっていますか。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

最近の出来事は、世界中のサプライチェーンの重要性を浮き彫りにしています。大規模な混乱、気候変動、地域紛争などにより、サプライチェーンに前例のない不確実性がもたらされています。長年にわたり、企業は予測可能性が向上するにつれて、リーン方式の手法でコストを管理できる、ますます安定化するサプライラインに慣れてきました。今、企業は、予測不可能性と混乱を常態として考慮しなければならないサプライチェーン戦略に、俊敏性、透明性、リアルタイムのデータ管理を組み込むことに奔走しています。

競合他社との差別化

ほぼすべての企業がサプライチェーンの計画にソフトウェアを使用しています。しかし、これらのシステムはしばしばサイロ化されており、相互運用性の懸念に満ちています。企業のサプライチェーンを競合他社と真に差別化するのは、サプライネットワーク全体にわたる性能の優位性です。Plex Supply Chain PlanningのSupply Chain Planningソリューションなどのプラットフォームを使用してシームレスに統合されたシステムを持つ企業は、より高い性能と、急速に変化する市場に対応する優れた柔軟性を実現します。

性能がROIに与える影響

ROIは、企業が他社とどのように差別化するかで測定されます。データ駆動型の予測と在庫管理を持つ企業は、レガシーシステムやスプレッドシート駆動型の分析を持つ企業を一貫して上回ります。高度な分析とリアルタイムのKPIは、高度なソフトウェアプラットフォームを持つ企業に常により良いプロセス改善を可能にします。以下は、性能がROIに影響を与え、企業を差別化する方法の一部です。

より優れた予測

Plex Supply Chain Planning Supply Planningソフトウェアの中核は、正確で精密な予測を生成する優れた能力です。高度な分析と堅牢な「what-if」シナリオを使用して、プランナーは需要を満たすためにサプライチェーンのインプットを管理しながら、混乱が発生したときに緊急時対応を計画し、方向転換するためのツールを持つことができます。このデータ駆動型の予測能力は、企業全体でコスト削減を推進します。

低いながらも機敏な在庫レベル

在庫は今日ほど敏感な問題になったことはありません。多すぎても少なすぎても、企業は運営に必要な貴重な現金を拘束する可能性があります。そして多くの場合、運営内の競合するニーズは、在庫を異なる構成で見ることを意味します。一部の人にとっては合計が重要であり、他の人にとっては、ユニットやバッチが彼らの仕事のタスクを推進します。Plex Supply Chain Planning Supply Planningソリューションを使用すると、在庫管理をリアルタイムで行い、計画と予測に反映させることができます。高度なSCPソリューションを持つ企業は、生産能力を失うことなく在庫を20~30%削減することを実現しています。

サービスレベルの向上

最高品質の商品は、企業の配送能力と同じくらい優れているに過ぎません。今日の顧客はより洗練され、ブランド意識が高く、オンデマンドまたは迅速な商品配送に慣れています。在庫と同様に、企業内の異なる部門はサービスレベルを異なる方法で見ます。高度なSCPソフトウェアソリューションは単一の真実のバージョンを使用し、精度を維持しながらカスタマイズされたレポートレベルを提供するため、少なくとも10%のサービスレベル向上が可能です。

エンドツーエンドの可視性によるリードタイムの改善

従来のサプライチェーンは、ファックス、口頭での合意、不正確なスプレッドシート、情報の異なるフォーマットで構成されることが多くありました。それは混乱を招き、エラーが発生しやすく、リードタイムを長期間にわたって引き延ばしていました。Plex Supply Chain Planning DemandおよびSupplyソフトウェアのようなSCPソリューションを使用することは、サプライチェーンがデータ駆動型で、高度に自動化され、これらの心配を排除する分析駆動型の洞察から恩恵を受けることを意味します。その結果、サプライチェーン全体でエンドツーエンドの可視性と透明性が実現されます。

マネージャーとプランナーは問題がどこにあるかを自動的に通知されるため、介入はより迅速かつ正確になります。意思決定もより鋭くなり、多くの決定を人間の介入よりも速く自動化できるため、一部の問題は事前にプログラムされた指示で自動的に軽減されます。

SCPソフトウェアがリードタイムに与える影響は計り知れません。効果的なサプライチェーンシステムは、データ駆動型ソフトウェアによってリードタイムを60~77%改善できます。このプラットフォームはまた、製造能力の22~30%を解放することで生産に影響を与え、Capex、施設、拡張コストをさらに削減します。

Plex Supply Chain Planningは貴社のサプライチェーンを際立たせる支援をします

企業が大きく異なるサプライチェーンの状況をナビゲートする中で、俊敏かつデータ駆動型のソフトウェアは、貴社が競合他社よりも性能に優れたサプライチェーン計画ソリューションを導入することを支援します。Plex Supply Chain Planning Smart Manufacturing Platformの一部であるPlex Supply Chain Planning DemandおよびSupply Chainソフトウェアを活用することで、貴社のサプライチェーン計画は、困難な新しい現実の中でサイロ化されたデータやスプレッドシートに依然として依存している競合他社との差別化を実現します。

こちらをクリック当社のクラス最高システムが貴社を競合他社とどのように差別化できるかについて詳しくご覧ください。

トピック: サプライチェーン管理/計画

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。