ここまでで、産業用インターネット(IIoT)について多くのことを耳にしてきたことでしょう。これは常時接続されたモノやシステムのネットワークであり、継続的なデータストリームを生成します。このデータから、製造業務の全体的な効率を向上させるために使用できる、説得力のある相乗的な分析を生み出すことができます。
IIoTは理論的には単純ですが、それに関する用語は時に混乱を招くことがあります。IIoTについて調べていて頭が混乱していると感じた場合は、立ち止まり、本当に重要なことだけに集中してください。
製造メーカとして、IIoTの背後にある技術の専門家である必要は常にありません。この技術について情報に基づいた消費者となるために十分な知識があれば十分です。
これを踏まえて、製造メーカが知っておくべき最も重要なIIoT用語をご紹介します。
データ用語
IIoTの用語の多くは、データ、特にIIoTが生成する膨大な量のデータを中心に展開されています。
- ビッグデータ。パターンや傾向を分析できる非常に大規模なデータセット。
- パブリッククラウド。サードパーティによってパブリックインターネット経由で提供されるコンピューティングサービスで、利用または購入を希望する誰もがアクセスできます(ローカル/物理インフラストラクチャを構築するのとは対照的)。「メリット」については別の投稿で取り上げます。
- プライベートクラウド。プライベートITインフラストラクチャ上に展開され、利用可能なコンピューティングリソース。データセンターリソースはオンプレミスに配置される場合や、サードパーティベンダーによってオフサイトで運用される場合があります。
- ハイブリッドクラウド。オンプレミス、プライベートクラウド、サードパーティのパブリッククラウドサービスを組み合わせ、2つのプラットフォーム間でオーケストレーションを行うコンピューティング環境。
- ストリーミングデータ。さまざまなソースによって継続的に生成されるデータ。
- センサーデータ。物理環境からの何らかの入力を検出し、それに応答する物理デバイスの出力。この出力は、情報を提供したり、別のシステムへの入力として使用されたり、プロセスを誘導するために使用されることがあります。
- 時系列データ。システム、プロセス、または動作が時間の経過とともにどのように変化するかを集合的に表すデータ。
ビジネスプロセス用語
また、特定のビジネスプロセスを説明する多くの専門用語も耳にするでしょう。
- 状態監視。機械の健全性を示し、発生しつつある故障を知らせる可能性のある物理的パラメータ(例:温度、振動など)を監視するプロセス。状態監視は予知保全の主要コンポーネントです。
- 予知保全。稼働中の機器の状態を判定し、メンテナンスを実施すべき時期を予測するために設計された技術。このアプローチは、必要な場合にのみタスクを実行するため、ルーチンまたは時間ベースの予防保全と比較してコスト削減が期待できます。
- オペレーショナルインテリジェンス。データ、ストリーミングイベント、製造業務に対する可視性と洞察を実現する、リアルタイムで動的なビジネス分析のカテゴリ。
- OEE(設備総合効率)。製造業務が稼働予定期間中に、その潜在能力と比較してどの程度活用されているか(設備、時間、材料)を示す指標。
- 資産モニタ。特定の機械に関連するすべてのアクティビティをモニタするプロセス。生産、性能、品質、健全性などを含みますが、これらに限定されません。
技術用語
IIoT技術用語の速習コースが必要ですか?こちらをご覧ください。
- API(Application Programming Interface)。あるアプリケーションが別のアプリケーションやサービスの機能やデータにアクセス・相互作用することを可能にする一連の関数や手続き。
- ゲートウェイ。多数のポイントから情報を受信し、別のネットワークに送信する物理デバイス(またはアプリケーション)。
- エッジゲートウェイ。クラウドとローカルコントローラ、センサー、スマートデバイスを接続する物理デバイスまたはソフトウェアプログラム。
- Ignition。プラントフロアでのシステム統合のハブとして機能するInductive Automationのサーバーソフトウェア。
- Kepware。PTCのサーバーソフトウェアで、プラントフロアにおけるシステム統合のハブとして機能します。
- OPC(Open Platform Communication)。産業用通信のための一連の規格および仕様。
- PLC(プログラマブルロジックコントローラ)。入力デバイスの状態を継続的にモニタし、事前にプログラムされたロジックに基づいて(製造プロセスや機器を制御するための)判断を行う産業用デジタルコンピュータ。
- RFID(無線周波数識別)。無線周波数を使用してパッシブタグ(小型回路アンテナ)に電力を供給し、人や物体を一意に識別する無線通信技術。
- SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)。コンピュータとネットワーク化されたデータ通信を使用して、プラントフロアの機器をモニタ・制御する制御システムアーキテクチャ。
セキュリティと標準の用語
最後に、セキュリティと標準に関する用語に慣れるために数分間時間を取ってください。
- IAM(Identity and Access Management)。デジタルアイデンティティを管理するビジネスプロセス、ポリシー、テクノロジーのフレームワーク(例:認証およびアクセス管理に使用)。
- Modbus。電子機器間で情報を伝送するために使用される製造通信プロトコルの1つ。
- MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)。TCP/IP上で動作するメッセージ通信プロトコル。コード設置面積が小さい場合やネットワークバンド幅が制限されている場合のユースケース向けに設計されています。
- MTConnect。オープン標準に基づくオープンソースの通信プロトコル。多くの最新式工作機械に組み込まれています。
- TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)。インターネットにアクセスするために使用される言語。
- イーサネットIP。電子機器間で情報を伝送するために使用される製造通信プロトコルの1つ。イーサネットIPは、もともとロックウェル・オートメーションによって開発されました。
- HTTP(HyperText Transfer Protocol)。World Wide Webで使用される基盤となるプロトコル。HTTPは、メッセージのフォーマットと送信方法、およびさまざまなコマンドに対してWebサーバとブラウザがどのような動作を行うべきかを定義しています。
この基本的な用語を理解することで、IIoTについてさらに調査を進め、選択肢を検討する準備が整います。
しかし、ここで止まらず、クラウドERPがどのようにIIoT戦略を強化できるかを無料の白書で体験しよう。How Cloud ERP Turns IIoT into a Critical Success Strategy for Manufacturing.
関連記事