サプライチェーンの問題が世界中に波及する中、消費者は人気商品の部材不足、行列、長いリードタイムに気づいています。しかし、サプライチェーンを動かす予測とスケジュールを策定する需要・供給計画担当者にとって、この新しい現実は事業運営の方法を根底から覆しています。
混乱に駆り立てられ、サプライチェーンの専門家は解決策を求めて奔走し、機能する対応策を練るためにデータの活用に努めています。しかし、需要計画に使用される従来のモデルは有効である一方、今日の複雑なサプライチェーンにおけるデータ量の多さは、エコシステムが管理不能になりつつあることを意味していることに、多くの人が気づいています。
従来の需要計画モデル
従来の需要計画モデルは、一般的に調査型と統計型の2つのタイプに分類されます。
調査型
調査型モデルは、専門家の意見、消費者の意見、市場内での実験に依存しています。その根拠は、専門家の意見が将来の需要について信頼できる見通しを提供し、予測と見込みを可能にするというものです。調査型モデルにはいくつかの種類があり、以下が含まれます。
専門家の意見
専門家パネルを組織することで、場合によっては専門家と消費者を混合することで、専門家の意見に基づくモデルは、その地域の地域的または局所的な需要データに基づきます。これは、販売が消費者に非常に近く、多くの場合「ムード」やトレンドを理解していることに依存しています。
デルファイ法
デルファイ法も専門家に依存し、各意見はパネルの他のメンバーと共有されます。この方法は、合意に達するまで他者からの意見に基づいて見解が上下に変動する、コンセンサス主導の需要モデルです。
統計型
統計的需要モデルは、大規模で複雑なデータセットを使用して将来の需要を予測します。実際の過去の数値と市場分析および意見を組み合わせることがあります。しかし、数値内のデータが需要計画を策定する基礎として使用されます。統計モデルには以下が含まれます。
計量経済学的
計量経済学的モデルは、計画担当者が需要を駆動する従属変数と独立変数を知っていることに依存しています。因果関係を調べ、マーケティングからの数値と販売情報を組み合わせて需要式を開発します。
トレンド予測
トレンド分析は、過去のデータを使用して将来の需要を予測する、長年の統計的「定番」です。計画担当者は過去の変動を認識し、値引きなどの措置を管理する必要があります。
バロメトリック
バロメトリック需要モデルは、貯蓄水準、インフレ、所得水準、投資などの一連の指標を取り入れます。これらは経済の大きなセグメントにおける需要を決定するために使用されます。
需要計画成熟度モデル
需要計画を使用する企業は、成熟度の観点から自社の需要計画がどの程度であるかを理解する必要があるかもしれません。需要計画モデルが成熟するほど、より正確になります。たとえば、最も表面的なレベルの需要計画は、半分未満の確率でしか正確ではありません。移動平均と、スプレッドシートで管理される過去の数値を使用します。
需要計画システムが成熟するにつれて、統計モデリングの使用を開始し、MRPおよびERPプラットフォームを組み込んで、出荷データ、季節情報などのより大きなデータセットを測定する可能性があります。次の成熟度レベルでは、需要計画は最大70%の精度に達します。販売、注文、マーケティングデータに基づく分析と複雑な製品および顧客階層を採用します。
需要計画成熟度の最終段階には、POSデータなどの川下データを使用した需要モデリング、需要センシングおよびシェーピングアルゴリズムが含まれます。このモデルは、需要計画システムが完全に自動化され、高度な分析、複雑なアルゴリズム、機械学習などを組み込むことで、さらに最適化できます。
Plex Supply Chain Planningが需要モデルの精度を向上させる方法
需要成熟度の各レベルは、大規模で複雑なデータセットを処理する能力を前提としています。そして、需要・供給計画内のデータは増加する一方です。最高レベルの需要モデルと需要予測の精度のためにデータを完全に自動化し分析するには、適切なソフトウェアは単なる「あれば便利なもの」ではなく、必需品です。
Plex Supply Chain Planningは、従来の需要モデリング手法の最良の部分と完全な自動化を組み合わせながら、サプライチェーンのエンドツーエンドの可視性を提供する深い洞察を提供します。複数の集計レベルへの予測、高度なトレンド分析、不測の事態に備えるための堅牢な「what-if」計画などを可能にします。要するに、リアルタイムの高度な分析に基づく戦略的計画を解き放ち、最終的に正確で信頼性の高い需要モデルを作成する次のレベルに到達するのを支援します。
Plex Supply Chain Planningが需要計画をどのように強化できるかについて詳しく知るには、今すぐお問い合わせください。
関連記事