気温がちょうど良い日には、網戸ほど素晴らしいものはありません。そよ風と日光を取り入れ、虫を締め出してくれます。この光景は静かな午後の家庭では牧歌的ですが、データの保護が最大の課題であるスマート製造メーカのセキュリティにとっては悪夢です。
現実には、ビジネスにおいて温度が常に適切とは限りません。そして、誰も虫の出入りを望んでいませんが、網戸ではより大きく危険な生物も防ぐことはできません。
今日の製造業務は、データセンターと生産機械が同等の割合を占めています。ますます危険になるセキュリティの脅威は、プロセスを混乱させ、作業員を危険にさらし、ビジネスデータを破壊する可能性があるため、愛するペットを守るように資産を厳重に保護することが不可欠です。
現実と向き合う
業界ではデジタル化が急速に進んでおり、製造メーカの97%がスマート製造技術の使用を計画しています。同時に、製造業は他のどのセクターよりも平均ランサムウェア支払額が最も高くなっています。これが新しい現実です。成功を達成するには最新化が不可欠ですが、強力なサイバーセキュリティ計画を伴う必要があります。そのため、猫(貴社のデータ)を家に入れ、網戸をより頑丈な金庫のようなものに交換する時が来ています。
外部の脅威を理解する
スマート製造におけるより強力なセキュリティの必要性を理解するには、まずスマート製造メーカが直面する最も重大な脅威を理解する必要があります。
- ランサムウェア – ランサムウェアは、既存のソフトウェア、USBなどのデバイスからのダウンロード、実際の製品の偽のアップデート、ビデオゲーム、電子メールの添付ファイルを通じてアクセスを見つける最大の脅威の1つであり続けています。
- IIoTの脆弱性 – スマート製造の主要機能技術として、センサーなどのIIoTデバイスは、多くの産業用アプリケーションでデータを自律的に送信し、機能を実行します。これらのデバイスの多くは、セキュリティが緩いか存在しないネットワーク上にあり、侵入への容易なアクセスを提供しています。
- 個人デバイスの拡散 – 工場フロアでの個人デバイスの管理はほぼ不可能です。多くの企業がこれらのデバイスと、インターネットへの接続やPCを通じた充電を許可しています。
- ソフトウェア攻撃 – ほとんどの企業は、エンタープライズ機能のためにレガシーソフトウェアの組み合わせを使用しています。このレガシーソフトウェアは、スマート製造システムコンポーネントと統合される際に、しばしば古くなっているか、サイバーセキュリティの脆弱性を含んでいます。
- クラウド攻撃 – クラウド・インフラストラクチャのセキュリティは大きな進歩を遂げていますが、一部の企業にとっては依然として悪用される可能性のある領域です。
金庫の扉を賢く選ぶ
網戸を金庫の扉に交換する最良の方法は、選択肢を調査し、適切な選択をするために必要なデューデリジェンスを行うことで、賢く選択することです。もちろん、最高のセキュリティはそれ自体が物語ります。すでに堅牢で安全なプラットフォームを調達しているスマート製造の顧客は、誰が最も安全な機能を提供しているか、そしてそれらの機能が何であるかについてのガイダンスを提供します。
参照情報の他に、国際的なセキュリティ基準への準拠とコミットメントを確認してください。たとえば、Plex Smart Manufacturing Platform™は、クラス最高のクラウド・インフラストラクチャのデータセキュリティへの献身を反映するために、ISO/IEC 27001:2013認証を授与されました。このプラットフォームは、脅威を監視し変更を追跡するための追加機能を利用しています。これらの機能には、マルウェアを防ぐための多層的な堅固なサイバーセキュリティプロトコルと、絶え間ない攻撃の試みに対して脅威を監視し変更を追跡する強化されたファイアウォールクラスターが含まれます。
扉を閉める
スマート製造ソリューションは、効率性、性能、コスト、リスク軽減の向上を実現しますが、あらゆるソリューションと並行してサイバーセキュリティ戦略を実装することが重要です。そうすれば、そよ風を取り入れながら機密性の高い企業データを漏らすのではなく、データを金庫の扉の強度の背後に保つことができます。
サイバーセキュリティがソフトウェア選択にどのように適合するかについて詳しく知るには、Smart Manufacturing Software Buyer's Guideをお読みください。
関連記事