Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

ビッグデータに関する重要な疑問

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_131008_ビッグクエスチョン

ビッグデータはあらゆる場所に存在します。

誰もがビッグデータについて話していますが、依然として多くの混乱が見られます。

さらに、毎日これまで以上に速い速度で、簡単には同期できない形式でより多くのデータが入ってきます。企業はそれを保存し、アクセスし、競争力に変える方法を必要としています。

しかし、どのように実現できるのでしょうか。

ビッグデータを活用する最良の方法は何でしょうか。どのようにすればより良い意思決定に活用できるのでしょうか。また、クラウド上のビッグデータのセキュリティや所有権についてはどうでしょうか。

これらの疑問に悩まれている場合、貴社だけではありません。

ビッグデータという怪物を理解する

多くの企業が、ビッグデータの最も困難な側面は量、速度、多様性であると感じています。それぞれの領域を見てみましょう。

量 毎日企業に流入するデータの量は驚異的です。次の点をご覧ください。

  • 現在世界に存在するデータの90パーセントは、過去2年以内に作成されました。
  • わずか1年間で1.8ゼタバイトのデータが作成され、2015年までに7.8ゼタバイト以上に増加すると予想されています。ゼタバイトは1の後に21個のゼロが続く数です。

速度 企業に殺到するデータの速度は、通常の処理プロセスを混乱させることがよくあります。

多様性 データの種類は変化しており、ビデオ、オーディオ、ログファイル、クリックストリーム形式の「非構造化」データが増えています。これに、従来のデータベースに整理されてきちんと保存されている「構造化」データを加えると、すぐに明らかになります。それは膨大な量のデータです。

クラウドでビッグデータを解き放つ

クラウドERPの魅力は製造メーカの間でかつてないほど高まっていますが、クラウド上のデータセキュリティと所有権について懸念を表明する方もいます。概して、これらの懸念は時代遅れの認識に基づいています。

クラウド技術の導入を検討している製造メーカには、最先端のソフトウェア、施設、セキュリティが必要です。それに加えて、高度な訓練を受けた、アクセスしやすく経験豊富な専門家のスタッフが必要です。これらすべて、そしてそれ以上のものをPlex Smart Manufacturing Platformでご利用いただけます。手順と機器は、厳格なType II SAS 70認証を中心に設計されています。

クラウドベースの技術 は、ビッグデータの処理、保存、操作に最適であり、仮想化と分散コンピューティングにおける最近のイノベーションがクラウドコンピューティングへの関心を加速させています。

たとえば、PlexのCloud ERPサーバは現在、本番環境、テスト環境、開発環境用に142テラバイト以上のデータをホストしています。これは1億4000万メガバイト以上です。当社のクラウドストレージサービスは、企業がビッグデータを活用するために必要なバンド幅を提供します。

これらすべてを組み合わせると、Plex Smart Manufacturing Platformがビッグデータという怪物を飼いならすことを、はるかに簡単で、より収益性の高いプロセスにすることが容易に理解できます。

クラウド上のビッグデータに関する誤解(と真実)についてさらにご覧いただき、 ぜひ当社の 今後のロードショー でPlex Smart Manufacturing Platformの動作中の様子をご体験ください。

ビッグデータに関する貴社の最大の懸念事項は何ですか?

トピック: 航空宇宙 自動車 食品&飲料 ハイテク&エレクトロニクス 工業生産 プラスチックおよびゴム 精密金属成形

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。