著者:Olusola Oduntan、Sr. Product Manager.
今日のサプライチェーンにおける前例のない混乱により、需要と供給の計画はこれまで以上に困難になっています。貿易戦争、関税、パンデミック、そしてかつては稀または世代に一度の出来事であった数多くの重大な事象が、今や新常態となっています。これらの種類の混乱がサプライチェーン計画を新常態へとシフトさせるにつれ、古いモデルや方法は新しい戦略と俊敏性への焦点に道を譲ります。
これらの新しい戦略は、より堅牢なソフトウェアソリューションの必要性を促進します。これらの課題には、すでにクラス最高の需要・供給ソフトウェアへの堅牢な追加が必要であることを認識し、Plex Supply Chain Planningは、スイートの一部として制約容量生産平準化を導入しました。
制約容量とは
生産能力とは、製造メーカが利用可能なリソースで指定された時間枠内に生産できる生産量を表します。これらのリソースには、設備、労働力、材料が含まれます。制約容量は、製造メーカが既存の需要を満たすためのリソースが不足している場合に発生します。制約容量は、さまざまな理由で発生する可能性があります。
- 設備の停止
- 人員部材不足
- 計画の見落とし
- スペースの制限および物理的な工場の場所
- 原材料および部材不足
- 規制上の制限
- 物流上の課題
制約容量生産平準化の必要性
計画と容量の間の関連性は直感的に思えるかもしれませんが、計画システムはこの2つを結びつけることができていませんでした。分析される範囲では、それらはしばしば別々に検討されており、Plex Supply Chain Planningソリューションが対処したいと考えたギャップが生じていました。初期のTPS方法に基づき、生産平準化と平滑化(日本のモデルでは平準化)は、生産フローの不均一性を減らし、無駄を削減することを目指しています。
サプライチェーンがより困難で複雑になるにつれ、Plex Supply Chain Planningは、作成される生産スケジュールの品質を向上させ、容量を計画に結びつける必要性がより高まっていることを認識しました。スムーズで均一なスケジュール型生産フローにより、より安全で予測可能なサプライチェーンを確立することが容易になります。不均一性はサプライチェーンの不安定性につながる可能性があり、容量制約分析のない生産スケジュールを使用する古い方法では、計画担当者が過剰または過小に見積もる可能性がありました。
容量制約生産平準化の利点
計画を容量制約に結びつけて生産を平準化することには、いくつかの利点があります。それらには以下が含まれます。
- 生産を容量に結びつけることで、計画担当者は設備稼働率以上のスケジュールを組まないため、需要ショックを吸収し、生産不安定性のコストを削減するのに役立ちます。また、企業が計画期間にわたって生産の平準化負荷を適用できることも意味します。このように、需要が突然変化した場合でも、中断を最小限に抑えることができます。
- 在庫計画を制約容量計画と統合することで、企業は将来の需要変化に対して積極的に計画を立てることができ、同時に実行可能な基準生産計画を策定していることを確認できます。
- 従来、企業は時間の経過とともに生産スケジュールを見て、容量を別の問題と考えていました。しかし、企業は両方を見たいと望み、必要としています。生産が時間の経過とともに最適化されるにつれて、スケジュールはより正確で達成可能になり、類似製品のグループ化などのより焦点を絞った計画への扉が開かれます。
- 生産が最適化されるにつれて、サプライチェーンは平準化され均一化し始め、より厳格な管理と需要の急増やサプライチェーンの混乱への向上した対応が可能になります。
Plex Supply Chain Planningソフトウェアにおける制約容量生産平準化の仕組み
各製造メーカの業務は、異なる産業および同じ産業内のものを含め、独自のものです。ニーズは企業の規模によっても異なる場合があります。
Plex Supply Chain Planningの制約容量生産平準化は、顧客の独自のスケジューリングおよび容量のニーズをモデル化し、製品がワークセンターでどのように順序付けられるべきかを表示するように構成できます。これには、時間の経過とともに各ワークセンターで利用可能なリソースの数を定義することが含まれる場合があります。計画担当者はレポートを実行して、将来の需要と容量要件を分析し、日次、週次、月次の設備稼働率目標を設定するために活用できます。
容量機能は、Plex Supply Chain Planningの既存のソフトウェアを補完し、容量計画を基準生産スケジューリングプロセスと統合します。ユーザーは、容量を新規注文、既存の注文ポジション、予測、入荷需要などと結びつける高度な計画アプリケーションを利用できます。
生産平準化の実現
容量制約モジュールを組み込むには学習曲線があるかもしれませんが、その学習曲線は計画担当者のスケジューリング方法を向上したものにします。容量計画をPlex Supply Chain Planningのすでに堅牢な計画ソリューションに適用することで、基準スケジューリングプロセスはより正確で、より俊敏になります。より良い性能とより高い予測可能性のために、時間の経過とともに生産とサプライチェーンを最適化します。
Plex Supply Chain Planningの制約容量生産平準化機能の詳細については、お問い合わせください。
関連記事