Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

自動車製造メーカはビッグデータに未来を見出す

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_ブログ_170606_自動車メーカ

最近、私は初開催されたSpeedNews AeroAuto Conferenceのパネルディスカッションへの参加招待を受け、大変嬉しく思いました。過去5年間、SpeedNewsは 航空宇宙産業のみに焦点を当てた会議を開催してきました。今年、主催者は 自動車産業 の専門家と航空宇宙産業のリーダーを一堂に集め、ベストプラクティスの共有を実現しました。

私が参加を招待されたパネルのタイトルは“Manufacturing Productivity: The Growing Role of Big Data”でした。準備として、私は小規模から大規模まで多くのPlexの顧客と話し、製造業におけるビッグデータが彼らのビジネスにどのような影響を与えているかについて意見を聞きました。驚くべきことに、誰も隠れたパターンを探すために膨大なデータセットを分析するという従来のビッグデータのユースケースについて心配していませんでした。その代わりに、彼らは皆、 Plex Intelliplex Analytic Applicationsを使用して 日々 収集している主要機能データをより有効活用するためのアクティブな戦略を持っています。

ビッグデータ時代に入る際の前提の一つは、製造メーカは常に大量のデータを収集してきたが、アナリストによると、実際に使用される、あるいは見られるのは1パーセント未満であるということです。Plexの顧客は、その代わりに残りの99パーセントのデータから得られる価値を実現しています。ビッグデータの4つのV(Volume:量、Velocity:速度、Variety:多様性、Veracity:正確性)にもかかわらず、製造メーカにとって重要なのは3つのVだけです:価値(Value)、価値(Value)、そして価値(Value)です。使いやすいダッシュボード(これもまた可視化:Visualizationという別のVを表しています)で多くのデータストリームへのアクセスと分析を実現する分野特化型アプリケーションは、動作データから真の価値を実現します。このデータにより、彼らは自社の業務についてより迅速で、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。


Stu Johnson
Stu Johnson
Plex Systems、Director of Product Marketing
Stu Johnsonは、2014年6月から2020年3月までPlex SystemsのDirector of Product Marketingを務めました。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。