自動車は高額商品と見なされ、一部は投資、一部は日常生活の必需品、一部は消費者の主張として捉えられているため、自動車産業は需要を満たすために世界で最も複雑なサプライチェーンの1つに対応しなければなりません。このため、需要計画はその存続と成長にとって極めて重要です。しかし、自動車産業も急速に進化しており、競争力を維持するためには高度な革新性と俊敏性が求められています。この進化は、技術の進歩、インターネットの成長に関連するビジネスモデルの変化、そしてCOVID-19のような予期せぬ混乱によるものです。
変革の時代
自動車産業ほど急速に変革が進んでいる産業を特定することは困難です。これらの変革的な出来事はそれぞれ独立しており、健全なサプライチェーンだけでなく、需要を感知し適切に対応できる並外れた俊敏性を持つサプライチェーンが不可欠となっています。ここで、より堅牢な需要計画が重要な役割を果たします。
これらの変革には以下が含まれます。
- 電気自動車:2019年から2027年の間に、電気自動車(EV)市場は年平均成長率(CAGR)20%を記録し、世界市場価値はUSD 80,300,000,000に達する可能性があると推定されています。これは、EV生産への移行のための設備改修の課題だけでなく、数千の新しい部品を含む大規模なサプライチェーンの導入も意味します。この新しいサプライチェーン部品のトレンドは、自動運転車や構造用バッテリーの進化に伴い、さらに拡大するでしょう。
- オンボードソフトウェアシステム:オンボード診断、エンターテインメント、機能性のための機能が増加することで、車両はもはや単なる移動手段ではありません。堅牢な回路基板や特別設計のシステムのサプライチェーンが、サプライチェーン管理に新たな要素を加えています。
- マスカスタマイゼーション:自動車メーカは、インターネットによるマスカスタマイゼーションの実現可能性に対応するため、長年にわたりビジネスモデルを転換してきました。このトレンドはすでに新たな複雑性をもたらし、部品や機能のユニークな組み合わせを管理するためのより高い俊敏性を必要としています。
- COVID-19:自動車産業は過去1年間、世界的なパンデミックによって深刻な影響を受けました。この大規模な混乱により販売が急減し、サプライチェーン全体と世界中に波紋が広がりました。多くの面で、COVID-19はさらに多くの消費者を次の車両を求めてインターネットに向かわせ、マスカスタマイゼーションをさらに加速させました。
戦略的対応
これらおよびその他の課題に対する自動車産業の対応は戦略的です。そして、サプライチェーンの深さと複雑さのため、そのアプローチはますますデータ駆動型になっています。
この対応は、消費者により焦点を当て、競争力を維持するために求められる製品を正確に提供することに一部起因しています。しかし、データと分析の活用推進は、業界がより良い意思決定のためにデータを理解・分析・文脈化できる需要計画ソフトウェアによって俊敏性を高める必要があると認識していることも反映しています。
データ駆動型マーケティングと需要計画が俊敏性向上のために戦略的に活用されている分野には以下が含まれます。
- 生産休止:需要感知とトレンド分析によるデータ活用により、需要の変化が生産休止につながる場合があります。一時的な措置として、これは自動車メーカが改訂された販売や新モデルの在庫削減に対して、より俊敏に在庫バランスを取るのに役立ちます。
- サプライチェーンバランス調整:関税からパンデミックまで、多くの産業は大規模な混乱がより発生しやすいと感じています。これに対応するため、多くの企業が緊急ロジスティクスを活用して突発的な混乱を管理し、サプライチェーンを再調整しています。これは単なる「計画を持つ」こと以上の意味を持ちます。需要計画および供給計画ソフトウェアを連携させることで、複雑な「what-if」シナリオを実行し、緊急ロジスティクスの専門家が最も俊敏な対応を取れるよう支援できます。
- 連携されたマーケティング知見:圧倒的多数の消費財は「現状のまま」販売されており、アドオンがほとんどまたは全く必要ありません。しかし、1つの車両モデルだけで利用可能な膨大な数のアドオン機能により、需要および供給計画ソフトウェアと連携した市場知見が予測担当者に情報を提供し、人間ベースの計画では実現できない精度をもたらします。
市場予測
俊敏性が貴社の成否を左右する場合、Plex Supply Chain PlanningのMarket Forecast Managerソフトウェアが違いを生み出します。この革新的なソフトウェアは、需要計画や供給計画を超えて、自動車マーケティング知見と顧客需要を結び付けます。その結果、IHS MarkitのLight Vehicle Forecastなどのデータ駆動型知見を活用し、すべての要素を結び付ける大幅に向上した予測を実現します。
Market Forecast Managerを活用することで、長期的な顧客戦略を策定し、優れたポートフォリオ計画によって新たなビジネス機会を創出できます。このソフトウェアは、自動化されたデータで情報を文脈化し、在庫切れや過剰在庫の回避から製品寿命の計画まで、あらゆることを実現します。
デモ予約で、Plex Plex Supply Chain Planningが貴社の俊敏性をどのように強化できるかをぜひご体験ください。詳細はPlex Supply Chain Planningまでお問い合わせください。
関連記事