サプライチェーン計画ソフトウェアの購入を検討している企業にとって、事前に決定すべき重要な事項の1つは、オンプレミス型とクラウドベース型のどちらのソフトウェアを購入するかということです。従来、オンプレミス型ソフトウェアアプリケーションが標準でした。これらのシステムは、自動化、高度な機能、そしてサプライチェーン内の生産性と精度を向上した能力を提供していました。
しかし、インターネットの成長に伴い、クラウドベースのソリューションは、オンプレミス型ソリューションと同等またはそれ以上のレベルにまで進化しました。また、より費用対効果が高く、その他の利点も提供しています。
今日のクラウドベース計画ソフトウェアプラットフォームは、ERPシステムなどの他のエンタープライズソフトウェアに統合することもでき、運用全体でデータを正規化して活用し、計画ソフトウェアの機能を強化する他の機能領域からの入力を可能にします。
オンプレミス型ソフトウェアのデメリット
当初、オンプレミス型ソフトウェアは、データのセキュリティを確保し、動作効率を向上したために大企業で使用されていました。しかし、これにより中小企業は不利な立場に置かれました。リソースが少ないため、本格的なオンプレミス型システムのコストを負担することができませんでした。しかし、より柔軟なクラウドベース計画アプリケーションの到着により、中小企業(SMB)は、オンプレミス型の代替手段よりも柔軟で機敏な、フル機能の計画ソフトウェアアプリケーションを利用できるようになりました。
オンプレミス型ソフトウェアのデメリットには以下が含まれます。
- ITインフラストラクチャ – オンプレミス型は、動作するためにITインフラストラクチャを必要とします。回線とケーブルを敷設し、ソフトウェアの特定の使用のために端末を有効にする必要があります。
- 社内スキルセット – オンプレミス型ソフトウェアを運用するには、ITスキルを社内で維持するか、少なくとも高額な費用で外部委託する必要があります。そして、トレーニング要件と学習曲線を考慮すると、コストはさらに高くなります。
- ソフトウェアの更新 – オンプレミス型ソフトウェアは、日常的な運用において静的です。更新はライセンス契約に従って定期的にスケジュール型で行われますが、ソフトウェアは最新の更新と同程度の性能しか発揮しません。
- 柔軟性 – ほとんどのオンプレミス型ソフトウェアプラットフォームは、「すべてか無か」の機能セットを提供します。これは、中小企業が必要以上のものに対して支払うことになることを意味します。これは、必須のトレーニング要件と、スタッフが使用しているツールについて実際に知る必要があることを理解することにさらなる影響を与えます。
クラウドベース計画ソフトウェアのメリット
インターネットの拡大により、クラウドベースシステムは現在、オンプレミス型システムの機能と同等またはそれを超えるアプリケーションを提供しています。そして、今日の絶えず変化するサプライチェーンが示すように、機敏性と柔軟性はあらゆる計画システムにおいて最も重要です。
クラウドベース計画ソフトウェアのメリットには以下が含まれます。
- コスト – クラウドベースシステムは本質的により費用対効果が高いです。ウェブ経由でアクセスできるため、内部インフラストラクチャを必要としません。機器の削減、光熱費の削減、および交換システムの耐用年数終了コストに対処する必要がないことで節約が発生します。クラウドベースシステムは料金ベースであるため、運用コストとして扱うことができますが、オンプレミス型システムは通常、資本支出です。
- 柔軟性 – クラウドベース計画ソフトウェアの最大のメリットの1つは、その柔軟性です。今日のプラットフォームは完全にカスタマイズ可能で、異なる企業が異なる計画ニーズを持っていることを考慮しています。機能は、ユーザエクスペリエンスを調整するために必要に応じて有効または無効にできます。これにより、スタッフに必要な学習曲線が短縮され、システムが各企業の特定の要件により適したものになります。
- スケーラビリティ – オンプレミス型システムを使用している高成長企業は、ライセンスとトレーニングを予算に追加するだけでなく、追加の負荷に対応するために既存のインフラストラクチャに追加する必要があります。これは、より多くのケーブル、ワイヤー、端末、および時間を意味します。クラウドベース計画ソフトウェアでは、使用量の増加は、データセンターでのサーバ容量の追加を通じてプロバイダによって処理されます。企業は、ニーズに比例して拡大および縮小できます。
- 制御とセキュリティ – 過去にクラウドソフトウェアの採用を妨げた2つの問題は、今日ではそれほど問題ではありません。多くの企業は、データの完全な制御とセキュリティを可能にするためにオンプレミス型ソフトウェアを使用していました。しかし、データアクセスに関するセキュリティプロトコルが改善されたため、クラウドベースのセキュリティとデータ機能の制御はそれほど懸念事項ではなくなりました。
クラウドベース計画ソフトウェアの使用
機密情報または極めて独自のデータを扱う特定の産業を除いて、需要と供給の計画にクラウドを使用しない理由はほとんどありません。実際、データが資産になりつつあるため、企業は性能向上のために活用するために、クラウドを利用してその価値豊富な出力の力を活用しています。
最初のメリットは、クラウドがデータを一元化し、サプライチェーン内のすべての関係者が利用できるようにする能力により、透明性が向上することです。これにより、ベンダーやサプライヤーとのより大きな協力と関係の改善が可能になります。
第二に、その深い分析機能はこれまで以上に高度になっており、リアルタイムのデータを使用して需要をゲージし、現実的な予測、最適化された在庫計画の最適化、およびサービスレベルの向上に適用できます。
Plex Plex Supply Chain Planningの高度な機能豊富なサプライチェーン計画スイートなどのクラウドベース計画ソフトウェアは、柔軟性と機敏性を大幅に向上した堅牢なクラウドベース機能を提供します。クラウドを活用することで、需要計画、供給計画、S&OP、生産能力計画、および在庫最適化は、ERPシステムなどの他のエンタープライズレベルのソフトウェアと統合できるカスタマイズ可能で機能豊富なプラットフォームを提供します。これは、ソフトウェアがリアルタイムのデータと高度な分析を使用して正確な予測と計画を提供できることを意味します。
関連記事