製造技術の現状は常に進化し続けています。
ある月に正しかったことが、翌月には正しくなくなる場合もあり、COVID-19の影響によってその変動性が顕著に現れました。では、製造メーカはどのようにして曲線の先を行き、成長を促進し、競争に先んじることができるのでしょうか。
Plexの第5回年次State of Manufacturing Technology Reportでは、LNS Researchとのパートナシップのもと、複数の地域やセクターにわたる革新的な製造メーカにアプローチし、彼らを駆り立てている要因について詳しく調査しました。
ここでは、私たちが得た5つの知見をご紹介します。
ビジネスの安定
調査対象となった製造メーカの92パーセント以上が、ビジネスは安定または成長していると回答しました。さらに、COVID-19パンデミックによってビジネスの一部を再評価せざるを得なくなったにもかかわらず、2020年の成長を計画しています。成長は主に新たな生産イニシアチブとコスト削減によって推進されています。
テクノロジーへの優先順位
戦略的成長イニシアチブを支援または強化するテクノロジーソリューションに優先順位が与えられています。この場合、多くの製造メーカは、MES(製造実行システム)、MOM(Manufacturing Operations Management)、EMIなどの新しい生産技術や動作システムに注力しています。
よりスマートな意思決定
リーダーは、より良い意思決定のためにデータを一貫して活用し、ビジネスおよび動作データを収集・文脈化して必要な洞察を得るテクノロジーに依存しています。意思決定者の約40パーセントが、成長を促進するためにIT/OTコンバージェンスおよび産業用IoT/分析システムに注力しています。
旅路における意味の発見
優れたリーダーとは、ビジネス上の利益と導入のスピードの両面で真の成功を示す人物です。調査対象となった多くの製造メーカはスマート製造への道の初期段階にありますが、進展し、一定の価値を実感した企業は、pilot purgatoryを回避し、成果を享受しています。
明日への展望
将来的な熟練労働者の供給不足により240万件のポジションが空席のままになるとしても、それは選択肢がないことを意味しません。企業全体でビジネスおよび製造性能を向上させるために情報を活用する企業は、リソースの簡素化、合理化、再配分が可能となり、最終的にビジネスにより高い価値をもたらします。例えば、調査回答者の半数以上が分析を通じて製造品質を向上させており、40パーセント以上が分析による予測精度の向上やお客様サービス・サポートの改善を実感しています。
テクノロジーは、戦略的に活用され、確実な実行と従業員との協働が伴えば、ビジネス目標達成のための課題を克服する決定的な要素となります。特にCOVID-19を踏まえ、スマート製造イニシアチブを推進する製造メーカは、変化する市場環境により迅速かつ的確に対応し、競争に先んじ、今後も長期的な成功を実現できる体制を築くことができます。
関連記事