製造メーカは、世界経済の不確実性、貿易に対する政治的圧力、そして将来への投資の適切なタイミングの必要性という困難な環境に直面しています。効率性、生産性、より高い品質の向上は依然として最優先の目標であり、製造メーカはこれらの目標達成を支援するツール、プロセス、テクノロジーの評価に注意を払い続けています。
Plexが実施した 2016 State of Manufacturing Technology 調査では、テクノロジーが製造業に与える影響について3つの方法がハイライトされています。第一に、イノベーションとテクノロジーがデータ収集と使用をますます推進しています。第二に、重要なビジネスデータはプラントフロアから始まり、製造メーカはテクノロジーを使用してそれをハーネスしています。そして最後に、クラウドが製造業を接続し、必要な結果を提供します。
最新式ツールの使用
適切なツールとテクノロジーを持つことは重要であり、品質や生産計画と同じくらい多くの製造メーカがスマートで接続(性)を持つツールや設備への投資を意図していることは示唆的です。今日の環境には、スキャナー、センサー、IP対応機械など、情報を収集・共有する IIoT を活用した革新的なツールの印象的で増加し続ける配列が含まれており、これらすべてがますますワイヤレス化しています。調査対象者のほぼ40%が製造業でBluetoothデバイスを使用しています。センサーの普及率はほぼ50%、消費者向けモバイル機器の使用は約80%に成長し、スマートサーモスタットや照明などの新しいツールは20%以上の普及率を示しています。成長が見込まれる他のテクノロジーには、iBeacon、ドローン、スマートウォッチが含まれます。
ビジネスデータはプラントフロアから始まる
Management guru Peter Druckerは「測定できなければ改善できない」と有名な言葉を残しましたが、これは製造業の改善においても当てはまります。テクノロジーの導入と成長は、プラントフロアをよりアクセスしやすく、より測定可能で、ビジネスにとってより重要なものにすることによって推進され、またそれを実現しています。
上記のセンサーやその他のテクノロジーの使用により、「製造の瞬間」における測定能力が向上し、製造メーカは重要な機械および生産データを収集できるようになります。State of Manufacturing Technology調査によると、2017年までに、製造メーカの40%がビッグデータ分析の計画を深く進めているか、すでに展開しているとされています。高度な 製造業向けERPソフトウェアシステム と結合または統合された分析に、最新式プラントフロアツールを補完することで、製造メーカはリアルタイムで変化に対応し、機械やプロセスの自動化を活用して大幅なビジネス改善を実現できます。
クラウドがすべてを接続する
ツールの採用とデータのハーネスの後の最後の鍵は、それらすべてを接続(性)で結ぶ必要性です。特定のタスク用に設計されているが他のシステムと連携して動作するようには設計されていない、緩く接続(性)されたソフトウェアプラットフォームのシステムで運用している製造メーカにとって、これは大きなハードルとなる可能性があります。企業は、ソフトウェアを合理的に最新の状態に保ちながら、従業員に必要な情報を提供し、ポイントAからポイントBを接続しようとして、信じられないほどの時間と人員を費やすことがよくあります。
クラウドはこれらの問題を解決します。ネイティブ クラウドERP はバージョンレスのソフトウェアを提供し、製造メーカがソフトウェアの更新を管理する必要性を排除します。クラウドは、機械、ユーザー、ツール、ビジネスエコシステム間で必要な接続(性)を提供します。調査によると、73%がクラウドによってビジネスへの洞察レベルが向上したと回答し、90%がデータへのモバイルアクセスが改善されたと述べています。さらに、65%がクラウドを顧客やサプライヤーとのコミュニケーション改善の重要な要因として挙げており、クラウドが適切なプラットフォームであるだけでなく、ビジネスを行う能力を根本的に変えたことを示しています。
接続(性)された製造の時代が到来し、比類のないレベルのデータ収集、共有、使いやすさによって補完されています。クラウド ERP ソリューションを採用している製造メーカは、目標を達成し、業界が投げかけるあらゆる変化に備える最適な位置にいます。
関連記事