Loading
Webinar

Dove sono finite le prestazioni del vostro stabilimento?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dove sono finite le prestazioni del vostro stabilimento?

Lo stabilimento deve essere alimentato con informazioni provenienti da diverse fonti di dati o sistemi software, e questi dati devono essere accurati. Le prestazioni dello stabilimento ne risentono se il monitoraggio e l’analisi dei dati sono manuali o se il software è impreciso. Anche se le aziende utilizzano software, è fondamentale utilizzare la giusta combinazione di software per migliorare le prestazioni.

Per affrontare le sfide che le loro operazioni devono affrontare in un mondo ipercompetitivo, i produttori stanno aumentando le prestazioni concentrandosi su aree critiche:

  1. Carenza di lavoratori qualificati
  2. Mancanza di visibilità in tempo reale
  3. Mancanza di dati sulla salute degli asset

Unitevi al Senior Director of Product Management Mike Hart in questo webinar in cui svelerà informazioni utili per combattere queste sfide della produzione.

Compilate il modulo per visualizzare

Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.