Loading
Webinar

Qualità come mentalità, qualità come cultura

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Qualità come mentalità, qualità come cultura

Le vostre attività di qualità iniziano e finiscono con il controllo della documentazione?

Se il controllo della documentazione è l'inizio e la fine delle vostre attività di qualità, la vostra organizzazione sta perdendo elementi critici per ottenere guadagni di capitale che garantiranno la longevità aziendale e l'espansione del mercato. In questo webinar, Anthony Murphy, VP, Product Management, esplora come la creazione di una cultura della qualità attraverso l'installazione di un sistema di gestione della qualità (QMS) promuove il rigore operativo e riduce il rischio di capitale.

Guardate questo webinar per scoprire gli ultimi sviluppi su ciò che i produttori stanno facendo per migliorare le loro operazioni attraverso l'installazione di una mentalità di qualità dallo stabilimento all’alta direzione.

Compilate il modulo per visualizzare

Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.