Webinar | On-Demand
La vostra attività dipende dalla vostra capacità di soddisfare le specifiche di qualità.
Guardate come potete migliorare le prestazioni con una riduzione del 14% dei tassi di garanzia, una riduzione del 40% dei tassi di difetti dei fornitori, un aumento dell’1% del First Pass Yield e un aumento dell’8% della consegna puntuale.
Unitevi a noi e a Dan Jacob, Research Director e Principal Analyst di LNS Research, per scoprire:
- Tendenze e megatrend della qualità che influenzano la supply chain
- Il ruolo del rischio nel raggiungimento dello status di fornitore differenziato
- La strategia di gestione del rischio consigliata da LNS Research
- Qualità 4.0 e rischio: la prossima generazione di approfondimenti
Guarda on demand