Loading
Video

Wisco Industries migliora l’Accessibilità e l’efficienza

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Gestione della qualità e della contabilità in un unico sistema affidabile

Prima di Plex, Wisco gestiva la qualità, la contabilità e la produzione in sistemi separati. Ora gestisce tutto nel cloud per migliore accessibilità ed efficienza. (1:00)

Trascrizione del video

Mike: Il nostro vecchio sistema andava bene per la contabilità. Non aveva alcun controllo della qualità. Non aveva la capacità di preventivazione tecnica. Non era davvero un pacchetto di produzione e questo è ciò che volevamo davvero fare con Plex. Volevamo un pacchetto di produzione, non solo un pacchetto di contabilità.

John: La qualità è cambiata molto nel senso che ora abbiamo la capacità di fare tutto all'interno di Plex, comprese le schede di controllo e SPC. Per il nostro SPC, dovevano andare su un computer diverso in una posizione diversa per registrare i dati. Ora, è proprio nel quadro di controllo. Dice loro quando devono farlo. Dice a noi se non lo stanno facendo e, poiché è tutto compreso, ha fatto una differenza enorme.

Uomo: Il più grande miglioramento nel passaggio al cloud è l'affidabilità. Non eravamo sicuri, essendo questa la nostra prima esperienza con un software basato sul cloud, di come avrebbe reagito. Siamo stati molto soddisfatti del cloud. Siamo stati molto soddisfatti di Plex.

Contenuti correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.