Loading
Video

Plex Smart Manufacturing Platform: soluzioni sostenibili Plex

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Plex MES è Smart Manufacturing, in modo sostenibile

L’importanza delle iniziative di sostenibilità attuali non può essere sopravvalutata. Questi sforzi non solo riducono l’impatto negativo di un’azienda sull’ambiente, ma aumentano anche l’efficienza operativa, offrendo un vantaggio competitivo. Nel rapporto Plex 2024 State of Smart Manufacturing, il 98% dei produttori intervistati ha dichiarato di avere una qualche forma di politica di sostenibilità. Non a caso, gli investimenti in tecnologia sono aumentati del 30% poiché le aziende utilizzano sempre più tecnologie aggiornate per guidare i programmi di sostenibilità e mitigare i rischi, compreso il peso dell’aumento dei costi energetici.

Mentre le aziende si sforzano di adottare metodi di produzione più sostenibili, la produzione intelligente offre una serie di vantaggi:

  1. Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità
    Una politica di sostenibilità aziendale comprende il modo in cui un’organizzazione utilizza le risorse naturali e, a sua volta, come questo influisce sull’efficienza energetica, sul cambiamento climatico, sulle emissioni di carbonio, sulla biodiversità, sulla qualità dell’aria e dell’acqua, sulla deforestazione e sul trattamento dei rifiuti. Plex collega i dati digitali dall’alta direzione allo stabilimento, fornendo l’accesso in tempo reale alle informazioni a livello aziendale che garantiscono che la vostra azienda rimanga sulla buona strada per rispettare i suoi impegni di sostenibilità.
  2. Trovare nuove efficienze
    Quando i dati digitali svolgono un ruolo centrale nel raggiungimento dei parametri di sostenibilità, si aprono anche nuove possibilità per aumentare la produttività. Utilizzando il software di produzione intelligente per controllare la produzione, il magazzino ricambi, gli sprechi e il lavoro, i dati che ne derivano possono fornire un quadro chiaro di dove è possibile apportare miglioramenti. Con dati migliori che collegano l’intera organizzazione, il vostro team può prendere decisioni migliori che snelliscono i processi e riducono al minimo gli sprechi di tempo e materiali. In definitiva, i vostri sforzi di sostenibilità ambientale possono portare a un’azienda più agile, redditizia e competitiva.
  3. Supporto alla certificazione
    Utilizzare Plex significa avere accesso ai dati digitali che non solo vi aiutano a migliorare i processi, ma vi permettono anche di monitorare facilmente le informazioni di cui avete bisogno per ottenere e mantenere le certificazioni di sostenibilità. Qualunque siano i requisiti di certificazione per il vostro settore, i vostri clienti e i comuni in cui operate, Plex vi aiuta a segnalare le informazioni provenienti da tutte le vostre operazioni con velocità e precisione.
 

Uno sguardo più da vicino: pratiche sostenibili con Beta Technologies

"Le batterie sono uno dei processi più importanti. Anche se siamo ancora in fase di sviluppo, è molto importante acquisire la tracciabilità e sapere quali componenti entrano nel prodotto, da chi provengono e raccogliere alcuni dati di qualità su questi componenti."

Kathleen Murri, ERP Manager, Beta Technologies

 

Grazie all’utilizzo di Plex MES, Beta Technologies è in grado di monitorare la produzione end-to-end. La tecnologia sostenibile di Plex offre un controllo straordinario:

Monitoraggio dell’energia

  • Monitoraggio dei consumi durante la produzione e le fermate
  • Monitoraggio dei picchi causati dalle operazioni
  • Automazione dei controlli di potenza
  • Integrazione degli AGV
  • Monitoraggio dell’utilizzo delle apparecchiature non di produzione
  • Personalizzazione con DataMosaix Energy Manager

Nuove efficienze

  • Tracciamento e reportistica dello scarto
  • Reportistica operativa
  • Gestione degli incidenti
  • Gestione del magazzino ricambi
  • Gestione della resa
  • Connettività delle macchine
  • Integrazioni TMS
  • Pianificazione della supply chain
  • Campi dati Plex Extend
  • Reportistica sulla sicurezza
  • Formazione e monitoraggio delle competenze
  • Report senza carta in tempo reale

Vantaggi del cloud

  • Riduzione degli sprechi: nessun hardware da sostituire
  • Risparmio energetico grazie all’assenza di server da gestire e raffreddare
  • Scalabilità illimitata
  • Monitoraggio delle minacce
  • Sicurezza multilivello dei dati
  • Tempo di operatività di livello mondiale
  • Certificazione ISO 27001

Per scoprire come Plex supporta la produzione sostenibile ottimizzando la gestione della resa, riducendo lo scarto e migliorando le competenze della forza lavoro, guardate il video presente in questa pagina.

Scoprite come Rockwell Automation sta costruendo un futuro sostenibile nella produzione.

Contenuti correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.