Riduzione del magazzino ricambi
Da quando è passata alla Plex Smart Manufacturing Platform nel 2015, Wisco Industries ha ottenuto una riduzione complessiva del 20% del magazzino ricambi. Spendendo meno per il magazzino ricambi, può investire di più altrove. (0:50)
Trascrizione del video
Mike: Credo che, tra tutte le cose che facciamo con Plex, l’impatto maggiore sia stato sul controllo del magazzino ricambi. Siamo riusciti a ridurre il nostro magazzino ricambi, il che ha aiutato il nostro flusso di cassa.
Jamie: Con il vecchio sistema che avevamo per Wisco Industries, ci servivano tre mesi di preparazione per poterci preparare al nostro periodo di magazzino ricambi. Ci ha fatto risparmiare un’enorme quantità di tempo. Non dobbiamo più fare il magazzino ricambi con Plex perché ora abbiamo il magazzino ricambi in tempo reale. Possiamo fare conteggi ciclici in produzione. Sappiamo esattamente dove si trova ogni singolo pezzo di materiale, fino ai nostri utensili, nella nostra produzione. E potete andare a vedere esattamente dove si trova qualcosa e sapere esattamente quanti pezzi ci sono in quel particolare contenitore.
Mike: Credo che le persone, nel giro di pochi giorni, abbiano visto cosa Plex poteva fare per il loro reparto, e questo ha entusiasmato tutti.
Contenuti correlati