Facile accesso ai dati con la tecnologia ERP cloud
Prima di Plex, il team di G&W doveva spesso tornare in ufficio quando si verificavano dei problemi. Ora, con il cloud, possono gestire il reparto produttivo da qualsiasi luogo. (1:17)
Trascrizione del video
Negli anni precedenti all’utilizzo di Plex, dovevate letteralmente essere sempre reperibili per i progetti. Quindi, se si presentavano problemi la sera, durante il secondo turno, dovevate intervenire per risolverli insieme al dipendente. Ora potete essere contattati, sia per telefono che tramite SMS, accedere a Plex tramite tablet, cellulari, laptop e correggere i problemi, aiutando il dipendente a superarli, senza dover uscire di casa. E poter accedere a queste informazioni da luoghi remoti, mentre siete in viaggio o faccia a faccia con un cliente, è impagabile.
Mia figlia pratica pallanuoto e nuoto, e ho effettivamente utilizzato Plex per apportare correzioni durante le sue gare di nuoto. Plex ci ha aiutato a competere perché l’accesso alle informazioni e la qualità integrata nel sistema sono evidenti ai nostri clienti, che non solo ne rimangono colpiti, ma hanno la sensazione che “questo è il tipo di fornitore di cui abbiamo bisogno”. E questo li spinge automaticamente a voler lavorare con noi.
Contenuti correlati