Misure più accurate
A&K Finishing misura con precisione il consumo di vernice con la Plex Smart Manufacturing Platform. (0:57)
Trascrizione del video
Matthew: L’esaurimento della vernice era una sfida interessante che ci è stata presentata. Per la maggior parte delle persone, l’esaurimento riguarda forse un dado, un bullone e un componente. Utilizzando il rivestimento liquido, quella misura non è esattamente la stessa su ogni singolo componente, e sapevamo che sarebbe stata una sfida, ma era estremamente importante per noi nel monitoraggio dei nostri costi sapere esattamente quanta vernice veniva utilizzata per ogni componente.
L’esaurimento della vernice veniva gestito semplicemente misurando fisicamente ogni singolo contenitore che veniva utilizzato. Tutto ciò era basato sulla percezione di qualcuno di quanta vernice mancava in base a ciò che una riga indicava inserendola in una lattina. L’esaurimento della vernice è misurato in Plex con ogni singolo componente... in pratica è stata creata una formula specifica per ogni singolo componente. Plex riduce automaticamente quel rivestimento in tempo reale mentre viene utilizzato. Plex offre la possibilità, alla fine del ciclo, di riconciliare quei due numeri. È incredibilmente più preciso rispetto al modo in cui lo facevamo noi.
Contenuti correlati