Gestione precisa del magazzino ricambi
A&K Finishing ha eliminato i processi manuali di magazzino ricambi, riducendo il carico di lavoro e risparmiando tempo con la Plex Smart Manufacturing Platform, consentendo loro di comunicare in modo più efficace con i clienti e di tenere traccia di ogni pezzo che entra in azienda. (one-to-one)
Trascrizione del video
Ogni pezzo che arriva qui deve essere verniciato e uscire come pezzo verniciato. Fatturiamo quei pezzi. Quindi, se perdiamo pezzi in entrata, perdiamo denaro in uscita. È quindi molto importante tenere traccia del magazzino ricambi in modo accurato.
Le sfide legate al magazzino ricambi che abbiamo affrontato prima di Plex includevano la necessità di contare manualmente il magazzino ricambi su base settimanale e mensile. Alla fine del mese, ci voleva un'intera giornata per esaminare il magazzino ricambi dell'azienda. Con Plex, il magazzino ricambi è gestito in modo molto preciso. Ha ridotto il mio carico di lavoro per quanto riguarda il conteggio manuale del magazzino ricambi, ma porta anche quelle informazioni a portata di mano.
Il tempo che sto risparmiando non contando manualmente il magazzino ricambi, lo uso ora per convalidare il magazzino ricambi che arriva in linea. Altri processi che ha migliorato sono la capacità di comunicare con il cliente in modo più efficiente. Sono in grado di fornire ai clienti non solo una cronologia del magazzino ricambi, ma anche di tenere traccia di ogni pezzo che entra.
Contenuti correlati