Promuovere il miglioramento continuo
A&K Finishing comprende meglio le operazioni e i processi, registrando la produzione e gestendo i dati da una posizione centralizzata all’interno della Plex Smart Manufacturing Platform. (3:08)
Trascrizione del video
Matthew: A&K Finishing vernicia le parti interne delle automobili. Se guidate una BMW, una Tesla, una Ford, una GM o una FCA, conoscete i prodotti A&K. Ci occupiamo anche di elettronica di consumo. Abbiamo lavorato con Bose e con aziende di mobili come Steelcase e Haworth.
Scott: La differenza in molti dei nostri processi è che siamo completamente automatizzati nella verniciatura robotica. Utilizziamo diverse linee di verniciatura rispetto a una singola linea di verniciatura che la maggior parte delle aziende ha, quindi questo ci dà molta flessibilità nel settore per diversi tipi di rivestimenti e per ciò che possiamo fare quotidianamente.
Matthew: Prima di Plex, gestivamo la nostra attività interamente tramite fogli Excel e documenti Microsoft Word.
Scott: Tutti i nostri manager trascorrevano l’80% del loro tempo a inserire dati in sistemi individuali. Quindi, mentre quelle informazioni funzionavano per un reparto, non funzionavano per un altro, e trascorrevano ore a convertire le stesse informazioni più e più volte per visualizzarle in modi diversi.
Matthew: Sapevamo che, man mano che lavoravamo con un numero crescente di OEM e Tier 1, dovevamo non solo essere più organizzati, ma anche più efficienti nei lavori che svolgevamo. Dovevamo poter dedicare più tempo al miglioramento continuo, lavorare per ridurre i nostri costi e fornire un prodotto migliore ai nostri clienti. Il sistema che avevamo non faceva nulla di tutto questo.
Scott: Abbiamo scelto Plex. Credo che il punto di forza principale siano stati i workflow e i controlli e bilanciamenti nel sistema, il controllo del magazzino ricambi integrato. L’intero sistema funzionava con un unico software per tutti i punti di business della struttura.
Matthew: Plex si è inserito nella nostra azienda come punto centrale in cui raccogliere tutte le informazioni per la registrazione della produzione e la gestione dei dati che avevamo. Con Plex, posso trascorrere tempo qui in produzione, comprendere meglio le operazioni e i processi. Sono praticamente libero di gestire il mio reparto invece di stare in un angolo a cercare informazioni, e questo è davvero ciò che dovremmo fare come manager e come azienda: promuovere il miglioramento continuo e comprendere le nostre operazioni. Plex ci dà questa possibilità.
Plex si adatta alla cultura di A&K. Entrambi ci impegniamo a migliorare continuamente le nostre operazioni. Questo è uno dei motivi principali per cui abbiamo Plex, per renderci migliori. Tutto ciò che facciamo qui è ciò che mi entusiasma di venire a lavorare ogni giorno. Risolviamo problemi per aiutare questa azienda a migliorare e a diventare più forte, ma è anche per arricchire la vita delle persone che lavorano per noi.
Scott: Ora, quando penso alla cultura, penso a Plex. Plex è la nostra cultura ed è il nostro strumento di crescita per la nostra azienda.
Contenuti correlati