Loading
White paper

Rapporto State of Smart Manufacturing 2025

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rapporto 2025 sullo stato della smart manufacturing

Il 10° Rapporto annuale "State of Smart Manufacturing" ha intervistato oltre 1500 produttori di diversi paesi del mondo. Questo studio offre una panoramica globale delle sfide attuali e delle opportunità future, e di come la produzione intelligente e le tecnologie emergenti stiano costruendo la resilienza e plasmando il futuro.

Scoprite come produttori come voi stanno sfruttando i progressi tecnologici per creare nuove opportunità di miglioramento in termini di velocità, produttività e agilità. I risultati chiave del rapporto di quest’anno includono:

  • Il 55% afferma che migliorare l’efficienza è un fattore chiave per perseguire la sostenibilità
  • Cloud/SaaS e AI sono costantemente ai primi posti tra i due principali investimenti tecnologici
  • Il 95% ha già investito o intende investire in AI/ML, Gen AI o causal AI nei prossimi cinque anni
  • Il 56% sta sperimentando la produzione intelligente, il 20% la sta utilizzando su larga scala e il 20% sta pianificando di investire
  • Il 38% utilizzerà i dati raccolti dalle fonti attuali per monitoraggio e miglioramento della qualità dei prodotti

“Le informazioni contenute in questo rapporto sono pensate per aiutarvi a prendere decisioni in questo panorama in continua evoluzione e per aiutarci a realizzare la visione di un mondo in cui la tecnologia aiuta le persone a raggiungere il loro massimo potenziale.

Insieme, con conoscenza e innovazione, possiamo muoverci con maggiore sicurezza verso il futuro, semplificando la complessità e costruendo aziende più resilienti, agili e sostenibili.” – Blake Moret, Chairman and CEO, Rockwell Automation

Scaricate questo rapporto per accedere alle ultime ricerche, scoprire le best practice, le informazioni chiave per la vostra azienda e l’andamento previsto per il 2025 e oltre.

Compilate il modulo per visualizzare

Questo campo è obbligatorio
Questo campo è obbligatorio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.