Sfide
- Domanda di soluzioni per veicoli elettrici di livello commerciale
- Tempi di sviluppo e produzione accelerati
- Necessità di una piattaforma di produzione intelligente in tempo reale
Soluzioni
Risultati
- Veicolo per consegne completamente elettrico di livello commerciale
- Implementazione di Plex da record in due settimane
Andy Anderson è Vice President & CIO e Nicci Kew è ERP Manager per The Shyft Group. Sono il leader nordamericano nella produzione, assemblaggio e allestimento di veicoli speciali per i mercati dei veicoli commerciali, retail e di servizio. Tra i loro clienti ci sono aziende di consegna dell’ultimo miglio che utilizzano grandi camion per consegnare pacchi.
Con il suo brand Blue Arc™ EV, The Shyft Group sta guidando il settore dei veicoli commerciali verso un futuro sostenibile. Ha sfruttato i suoi 50 anni di esperienza nella progettazione e produzione di telai e carrozzerie di camion personalizzati per sviluppare soluzioni di veicoli elettrici per la consegna dell’ultimo miglio.
Domanda del settore per veicoli elettrici di livello commerciale
"Il settore voleva passare a EV di livello commerciale, ma quando siamo andati a cercare uno chassis necessario per un veicolo di questo tipo, non ce n’era uno disponibile", ha spiegato Anderson. "Quindi, abbiamo costruito il nostro da zero, così come la carrozzeria, e siamo diventati un OEM completo di camion elettrici per le consegne".
Da quando hanno annunciato i loro piani nel 2021 per portare gli EV sul mercato, The Shyft Group ha bilanciato tempistiche di sviluppo rapide con l’ingegneria robusta necessaria per veicoli commerciali progettati per uno scopo specifico.
Plex accelera la velocità di immissione sul mercato
Plex Enterprise Resource Planning ha potenziato la capacità di The Shyft Group di accelerare l’innovazione. Per il loro ultimo sviluppo, un camion elettrico per le consegne, sono passati dal concept al veicolo funzionante in soli nove mesi. La rapida implementazione di Plex ha contribuito a stabilire il ritmo accelerato.
"Plex è entrato in gioco perché avevamo bisogno di una soluzione che ci permettesse di utilizzare un sistema in tempo reale, e non di avere tutto su fogli di calcolo e comunicazioni separate", ha detto Kew. "Siamo stati in grado di creare il nostro ambiente Plex in due settimane, che includeva ordini di acquisto dei fornitori, prezzi, informazioni sui ricambi, ricezione e ricevute, contabilità fornitori e alcune informazioni sul magazzino ricambi".
"Anche se abbiamo una lunga storia nella costruzione di veicoli commerciali, volevamo trattare il brand Blue Arc come una startup in termini di velocità con cui potevamo passare dai prototipi alla produzione", ha dichiarato Anderson. "La tecnologia Plex è stata la dorsale".
Transizione senza interruzioni dal prototipo alla produzione
Anderson attribuisce a Plex il merito di aver semplificato il passaggio dalla fase di prototipo alla produzione.
"La transizione non sarebbe andata così bene senza Plex che ci ha aiutato a controllare la fase del prototipo e a prepararci per il ciclo di produzione in cui ci troviamo oggi", ha spiegato Anderson.
Anche una cultura incentrata sul cliente e focalizzata sull’eccellenza è stata fondamentale per questo successo.
"Abbiamo avuto un team altamente innestato sia dal lato sistema che dal lato business", ha aggiunto Kew. "Per implementare qualcosa così rapidamente, servono persone dedicate che comprendano sia i requisiti di prodotto sia il sistema, lavorando insieme per raggiungere i risultati che abbiamo visto".
Veicolo commerciale completamente elettrificato
I nuovi camion EV dovrebbero essere messi su strada alla fine del 2024 e una nota azienda di consegne ha già fornito uninitial order per 150 veicoli. L’ordine riflette un impegno condiviso a ridurre le emissioni di carbonio e l’inquinamento attraverso l’adozione di EV di livello commerciale.
"Si tratta di veicoli completamente elettrificati e più leggeri, così le flotte possono consegnare più pacchi. Con il peso ridotto, questi veicoli hanno un’autonomia maggiore – oltre 220 miglia – che è perfetta per le aziende di consegna dell’ultimo miglio", ha dichiarato Anderson. "Gli autisti ritirano i pacchi, fanno le loro consegne e riportano i camion a ricaricare durante la notte".
Scoprite come The Shyft Group ha utilizzato Plex per accelerare la sua missione di elettrificazione del segmento dei veicoli per le consegne e perché è stato nominato 2023 Plex Innovator Impact Award winner.
Risorse in primo piano