Approfondimenti su come i produttori possono passare dall’implementazione alle prestazioni a livello aziendale
I produttori hanno ampiamente riconosciuto i vantaggi dell’adozione del MES e stanno agendo di conseguenza, ma la sua implementazione su scala aziendale si è rivelata una sfida e una barriera al successo. Scaricate il rapporto Scaling MES Across the Enterprise per scoprire come i produttori di tutto il mondo stanno affrontando sistemi disconnessi, dati sottoutilizzati e complessità crescente – e come potete farlo anche voi.
Il 93% dei produttori intervistati ha un MES in uso, mentre solo il 28% ha implementato il MES a livello aziendale.
Accedete alle ultime ricerche sul futuro dei MES condotte su oltre 1500 responsabili delle decisioni in ambito hardware, software e servizi nel settore manifatturiero e nelle operazioni industriali a livello globale e sbloccate insight per la vostra azienda. Scoprite:
- L’andamento dei MES e cosa significa per la vostra azienda
- Come superare le principali sfide di modernizzazione
- Le best practice dei MES che stanno generando risultati concreti
Inoltre, ricevete “7 Steps to Scale MES and Modern Manufacturing Operations”. Scaricate subito la pubblicazione completa.
Scaricate subito la vostra copia gratuita