Loading
Demo dei prodotti

Demo di gestione della qualità

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Nel settore alimentare e delle bevande, rispettare i requisiti di qualità può essere un’attività che richiede molto tempo e una rincorsa alla documentazione cartacea. Ciò di cui i produttori hanno bisogno è un sistema integrato con funzionalità come il monitoraggio in tempo reale, le notifiche e la reportistica che rendano la gestione della qualità un processo senza carta e proattivo.

La Plex Smart Manufacturing Platform offre un sistema digitale moderno che vi consente di avere il pieno controllo e la visibilità delle vostre operazioni con un unico sistema.

Contenuti correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.