Loading
Demo dei prodotti

Demo del software di monitoraggio della produzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

 

Massimizzate il tempo di operatività e il throughput per prendere decisioni più rapide e sicure con  Plex Production Monitoring. Promuovete miglioramenti continui utilizzando KPI operativi trasparenti e in tempo reale e ottenete nuovi livelli di visibilità e controllo in tutta l’organizzazione.

Guardate il video per saperne di più.

Trascrizione

E se ci fosse un modo per raggiungere nuovi livelli di visibilità e controllo in tutta la vostra attività, per tracciare digitalmente le informazioni dal reparto produttivo per migliorare le prestazioni, ottenere più valore, massimizzare il tempo di operatività e il rendimento e prendere decisioni più rapide e sicure?

Plex Production Monitoring offre una connettività senza interruzioni alle macchine nel reparto produttivo, fornendo KPI operativi trasparenti e in tempo reale per promuovere miglioramenti continui.

Diamo un'occhiata più da vicino.

Con Plex Production Monitoring, la configurazione dei dati master e dei workflow crea una base per un sistema ad anello chiuso che misura realmente la produzione, i KPI operativi e delle apparecchiature e le prestazioni senza prosciugare le risorse.

Tutto ciò di cui avete bisogno per il monitoraggio della produzione è una semplice connessione al contatore dei cicli di una macchina. Da lì, avrete tutto il necessario per creare dashboard facili da usare che forniscano un accesso immediato alle misurazioni della produzione acquisite in tempo reale. A colpo d’occhio, gli operatori possono vedere lo stato del centro di lavoro, registrare lo scarto, visualizzare misurazioni come i tempi di ciclo e l’OEE, e monitorare facilmente tempo di operatività e fermo macchina per identificare i colli di bottiglia e individuare immediatamente le aree problematiche.

Grafici e grafici configurabili forniscono una visualizzazione chiara per tenere sotto controllo la produzione e rimanere informati. Ad esempio, questo grafico delle Sei Grandi Perdite converte l’OEE perso da percentuale a prodotto effettivamente non realizzato.

Dite addio alle lavagne cancellabili e permettete agli operatori di prendere decisioni con sicurezza grazie a una lavagna digitale aggiornata dinamicamente, che elimina gli errori umani e garantisce che le informazioni più aggiornate siano sempre a portata di mano.

Trasformate le informazioni dal reparto produttivo in azioni concrete con report e analisi che facilitano la visualizzazione dei dati da ogni angolazione, l’analisi dettagliata e l’ottenimento di informazioni utili per il miglioramento continuo e l’efficienza operativa.

Quando siete pronti a iniziare a risolvere i problemi prima che diventino tali, ottenete una visione completa del vostro reparto produttivo e preparate la vostra azienda al futuro con una soluzione avanzata di monitoraggio della produzione progettata per promuovere il miglioramento continuo. Plex Production Monitoring può aiutarvi.

Prendete il controllo e ottenete risultati con Plex.

Contenuti correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.