Loading
Demo interattiva

Plex MES per i metalli

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex MES per i metalli

 

Migliorate la redditività migliorando la visibilità e la tracciabilità

Se vi occupate di formatura dei metalli e fabbricazione di precisione, avete esigenze specifiche per le vostre soluzioni tecnologiche. Non basta un qualsiasi sistema di gestione della produzione (MES): vi serve uno che sia in grado di stare al passo con le vostre operazioni e, in definitiva, di migliorare la vostra redditività.

Il modo più rapido per capire se un MES è adatto a voi è vederlo in azione. Cliccate su questa demo interattiva per vedere schermate reali di Plex MES e scoprire come vi aiuta a:

  • Configurazione delle macchine, esecuzione dei controlli di qualità e gestione della produzione dal quadro di controllo
  • Visibilità in tempo reale sui lavori programmati, sulle modifiche di programmazione o sui ritardi di produzione
  • Gestione dell’accesso basato sul ruolo, delle autorizzazioni e della registrazione dei tempi per gli operatori
  • Tracciabilità del magazzino ricambi con identificazione e verifica dei materiali di origine e acquisizione dello scarto

Avviate subito la demo on-demand per vedere esattamente come Plex MES vi offre la visibilità e la tracciabilità di cui avete bisogno per il successo.

Contenuti correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.