The Total Economic Impact™ della Plex Smart Manufacturing Platform™
Attraverso due interviste ai clienti e l’aggregazione dei dati, Forrester ha concluso che la Plex Smart Manufacturing Platform di Rockwell Automation ha il seguente impatto finanziario su tre anni.
Riepilogo dei benefici
Rendimento a tre anni aggiustato per il rischio
Risparmi di produttività per il personale d’ufficio
USD 6.700.000,00
Risparmi di produttività per operatori
USD 2.200.000,00
Riduzione dello scarto di magazzino ricambi
USD 1.700.000,00
VOCE DEL CLIENTE
"Il personale dell’ufficio risparmia dal 25% al 30% del proprio tempo semplicemente perché ora può effettuare una ricerca rapida delle informazioni invece di doverle annotare."
VP dei servizi IT, produzione di forniture per il settore automotive
PLEX IN CIFRE
30% del tempo del personale d’ufficio risparmiato nel terzo anno.
USD 800.000 di risparmio annuo grazie alla riduzione dello scarto di magazzino ricambi.
2.5% di tempo degli operatori risparmiato ogni anno.
"Abbiamo una migliore interazione degli operatori e una maggiore disponibilità di dati in tutta la struttura."
Manager dei servizi IT, produzione di componenti per il settore automotive
ROI
VAN
PAYBACK
400%
USD 8.470.000,00
<6 mesi
Leggete lo studio completo
Commissionato da
Questo documento è una versione ridotta di un caso di studio commissionato da Plex intitolato: The Total Economic Impact Of The Plex Smart Manufacturing Platform™, agosto 2023.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.