Loading
page_container_1 w:612.0 h:792.0

IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT

Sponsorizzato da: Plex

Riduzione del rischio aziendale per la produzione con la pianificazione della supply chain

febbraio 2022

Scritto da: Simon Ellis, Program Vice President, Supply Chain Strategies

Introduzione

La supply chain sta attraversando una serie di cambiamenti epocali. La domanda post-pandemia (detto con ottimismo più che con certezza) è in aumento e in evoluzione, l’offerta è in ritardo, la logistica è sopraffatta e i prezzi sono in aumento. Si registrano esaurimento di materie prime ovunque e le cause alla radice sono varie. In alcuni casi, la capacità storica non riesce a tenere il passo con la crescita della domanda; in altri casi, si verificano discontinuità operative nella supply chain dovute alla mancanza di lavoratori o di container per le spedizioni. In molti casi, processi della supply chain obsoleti o inefficienti non riescono a ottimizzare il personale limitato disponibile. La sostenibilità e le operazioni sostenibili sono riemerse come un insieme critico di capacità per questa “next normal” altamente caratterizzata da discontinuità operativa. Sebbene l’impatto del COVID-19 non possa essere sottovalutato, molti produttori avevano già problemi di discontinuità operativa nella supply chain prima della pandemia e continueranno ad averli anche dopo. In molti casi, il COVID-19 ha semplicemente messo in luce e amplificato la fragilità e il rischio sottostanti della supply chain, che persisteranno e devono essere affrontati ora e in un mondo post-COVID. Che si tratti di intrusioni informatiche, problemi logistici o sconvolgimenti politici, le discontinuità operative sono destinate a essere un costante promemoria di questa fragilità. Al centro della sfida per la supply chain c’è la necessità di comprendere meglio e affrontare proattivamente i cambiamenti della domanda e le capacità di produzione flessibili e dinamiche necessarie per soddisfare la domanda sempre più volatile di beni e servizi. Infatti, la resilienza e la capacità di transizione per supportare nuovi modelli di business sono emerse come due elementi chiave della supply chain di eccellenza, come evidenziato nei risultati dell’Supply Chain Survey di IDC di gennaio 2021. Il ruolo della pianificazione della supply chain nel promuovere la resilienza della supply chain è fondamentale (vedi Figura 1).

Il miglioramento continuo è una mentalità che l’industria manifatturiera ha adottato da decenni con grande successo. I principali produttori sanno che questa mentalità è valida anche per la gestione della qualità.

IN SINTESI
DATI CHIAVE
I produttori considerano la resilienza della supply chain il loro principale punto critico.

page_container_2 w:612.0 h:792.0

IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT

Riduzione del rischio aziendale per la produzione con la pianificazione della supply chain

FIGURA 1: Gap critici nella supply chain

D Quali sono le lacune più importanti che, se non affrontate, influenzeranno materialmente la vostra supply chain?

n = 500

Fonte: IDC's Supply Chain Survey, gennaio 2021

Quasi da un giorno all'altro, la pandemia di COVID-19 ha determinato un ampio passaggio da un'economia basata sull'esperienza a un'economia basata sui prodotti. La domanda si è rapidamente spostata dalle vacanze e dai viaggi alle apparecchiature elettroniche e ai materiali da costruzione, e l'offerta e la capacità produttiva non sono state in grado di tenere il passo. Sebbene l'economia dei viaggi abbia parzialmente ripreso, l'entità del ritorno alla normalità per la produzione non è chiara, con previsioni di domanda che rimangono incerte. Ciò che è sempre più evidente, tuttavia, è che i produttori devono essere veloci, agili e dinamici per competere in questo nuovo ambiente. Semplicemente, gli strumenti di pianificazione della supply chain non saranno sufficienti.

Pianificazione di nuova generazione e il ruolo della tecnologia

Uno degli obiettivi degli strumenti di pianificazione di nuova generazione sarà quello di garantire che eventuali vincoli esistenti siano ottimizzati. In altre parole, non "affamate" il vincolo. Se i vincoli logistici e di trasporto sono fattori fisici, allora mettere online più asset non aiuterà. Ad esempio, se i lavoratori della fabbrica sono il vincolo, assicuratevi che la supply chain e i processi di produzione siano il più efficienti possibile per massimizzare le risorse umane limitate. In questo caso, l’efficienza significherebbe istruzioni di lavoro o di attività chiare, ruoli e aspettative di output definiti con precisione e processi ottimizzati e semplificati per ridurre sia gli errori sia i requisiti di formazione per i lavoratori nuovi o sostitutivi. In IDC, osserviamo un livello significativo di variabilità nella maturità della pianificazione della supply chain, nell’orchestrazione complessiva della supply chain e nei dati/analisi. La Tabella 1 illustra alcune di queste differenze.

0 5 10 15 20 25

Pipeline di nuovi prodotti inadeguata

Mancanza di una profonda comprensione dei nostri clienti e consumatori

Mancanza di sufficiente collaborazione con fornitori esterni e/o clienti

La mancanza di competenze digitali limita la capacità di transizione della supply chain verso nuovi modelli di business

Resilienza della supply chain

(% degli intervistati)

#US48836722

Pagina 2

page_container_3 w:612.0 h:792.0
Pagina 3
#US48836722
IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT:
Riduzione dei rischi aziendali per la produzione con la pianificazione della supply chain
TABELLA 1:
Livello di maturità della pianificazione della supply chain
Dimensione
Ad hoc
(Resistente)
Opportunistico
(Reattivo)
Ripetibile
(Reattivo)
Gestito
(Predittivo)
Ottimizzato
(Prescient)
Supply chain
orchestrazione
Supply chain
i sottoprocessi sono
isolati e principali
livelli di latenza
esistenza nella decisione
presa di decisioni
Processo decisionale
rimane
frammentato, ma
orchestrazione
con un certo controllo
l’uso della torre è
emergenti.
Uso moderato di
control tower
orchestrazione
nella supply chain
sottoprocessi, ma
rimangono lacune e
processo decisionale
l’efficienza è
limitata.
Supply chain
control tower
capacità in
sostituire con alcuni
silos rimanenti, oppure
un certo controllo
esteso a
soci accomandanti;
non integrato
con digital twin.
Supply chain
control tower
capabilità
l’ampiezza della
supply chain, con
fornitura integrata
digital twin della supply chain.
Pianificazione della resilienza
Forte dipendenza da
fogli di calcolo e
su carta
processi.
Sporadico
adozione di aspetti principali
tecnologie e
soluzioni puntuali;
ancora rilevante
dipendenza da
fogli di calcolo e
su carta
processi.
Moderato
adozione di aspetti principali
tecnologie e
soluzioni puntuali;
un certo ricorso a
fogli di calcolo
Diffuso
adozione di aspetti principali
tecnologie, con
migrazione da
soluzioni specifiche per
integrato
supply chain
suite.
A livello di impresa
standardizzazione
e adozione
di tecnologie
e un sistema integrato
suite supply chain
sistemi si estendono a
commercio principale
partner
Analisi/dati
gestione
Ci sono
dati non definiti
gestione
processi e
zero o limitato
utilizzo dei dati
analisi
Gestione dei dati
la policy è guidata a
livello locale
senza
allineamento con
globale
organizzazione.
Dati standardizzati
gestione
politica in vigore
guidato da
globale
organizzazione.
Gestione dei dati
è standardizzato
e misurato
in tutto il
organizzazione.
Gestione dei dati
è standardizzato,
misurata, e
continuamente
migliore con un
Focalizzazione sull’apprendimento.
Fonte: IDC, 2022
La realtà è che le aziende che si trovano nella parte meno matura della media della pianificazione della supply chain non saranno in grado di vedere
ciò che sta accadendo nella loro supply chain o nelle operazioni in tempo per intraprendere le azioni necessarie con la velocità richiesta.
Le aziende che si affidano ancora pesantemente a fogli di calcolo e processi cartacei, o anche quelle che adottano in modo sporadico
tecnologie chiave, è improbabile che riescano a reagire bene ai cambiamenti della domanda o a passare facilmente la supply chain a nuove
modelli aziendali o di domanda
Negli ultimi mesi, IDC ha parlato con i produttori di come collegare la pianificazione della capacità basata su vincoli con la domanda e
pianificazione della fornitura. In altre parole, come fanno le aziende a collegare senza interruzioni la previsione della domanda al lavoro necessario
requisiti, capacità delle macchine/linee e disponibilità dei materiali in modo dinamico e in tempo reale? Essere in grado di collegare la supply chain
dalla pianificazione della supply chain alla produzione, fino alla realizzazione, significa comprendere i potenziali problemi man mano che si verificano, non
dopo che si sono verificati, ed essere in grado di essere proattivi e resilienti.
page_container_4 w:612.0 h:792.0

Riduzione del rischio aziendale per la produzione con la pianificazione della supply chain

Collegare la pianificazione della supply chain alla produzione e all’evasione degli ordini è rilevante in tutti i segmenti della produzione, sia per i produttori di processo come le aziende alimentari e delle bevande, sia per i produttori discreti di macchinari complessi. È applicabile anche alle aziende che possiedono le proprie operazioni di produzione, che esternalizzano completamente le operazioni di produzione o che gestiscono operazioni miste. Sebbene esistano aziende completamente proprietarie o completamente esternalizzate, la maggior parte si colloca in una posizione intermedia. Pertanto, i produttori devono essere resilienti ai cambiamenti della domanda indipendentemente da dove si trovi l’impianto di produzione nella supply chain. Gli strumenti in grado di gestire una rete mista dovrebbero essere preferiti rispetto a quelli che non lo sono.

Sebbene la tecnologia sia importante in questa discussione sulla pianificazione della supply chain e sulla capacità di essere resilienti ai cambiamenti e ai picchi della domanda, la risoluzione dei problemi aziendali deve essere la priorità. Tuttavia, fondamentalmente, la capacità di essere un'organizzazione di pianificazione resiliente dipende dall'applicazione giudiziosa della tecnologia. Ad esempio, nella Tabella 1, la forma meno matura di pianificazione della supply chain si basa fortemente su fogli di calcolo e processi cartacei, mentre la forma più matura di pianificazione della supply chain è caratterizzata dalla standardizzazione e dall'adozione a livello aziendale di tecnologie, insieme a una suite di supply chain integrata. Inoltre, questi sistemi si estendono ai principali partner commerciali. Le aziende di questa ultima categoria utilizzano sempre più strumenti di pianificazione estesa nel cloud con analisi moderne e capacità di intelligenza artificiale rilevanti.

Vantaggi

Le priorità funzionali per la supply chain variano a seconda della sottofunzione, ma sono in definitiva allineate attorno a pochi indicatori chiave di prestazione. La Tabella 2 illustra le sfide principali per produzione, pianificazione e fulfillment.

TABELLA 2: Preoccupazioni per area subfunzionale

Funzione di interesse

Operazioni/stabilimenti

Valutazione e bilanciamento dell’efficienza operativa, in particolare dell’utilizzo degli impianti rispetto alla capacità disponibile e alla flessibilità di picco

Pianificazione della supply chain

Garantire la capacità di orchestrazione della supply chain (control tower) allineata con il digital twin della supply chain, con processi trasparenti di sales and operations planning (S&OP) e strumenti robusti di simulazione degli scenari; bilanciamento chiave della pianificazione della domanda e dell’offerta nell’organizzazione estesa

Esecuzione/realizzazione della supply chain

Gestione dell’equilibrio tra gestione del magazzino ricambi/disponibilità e livelli di servizio al cliente; comprensione delle implicazioni della domanda di spedizione su magazzino ricambi e capacità di trasporto

Fonte: IDC, 2022

Le supply chain devono essere veloci. I tradizionali silos funzionali o subfunzionali non sono più sufficienti in un mercato in cui la velocità è ora il fattore critico per il successo. Gli strumenti moderni di pianificazione della supply chain devono collegarsi a monte alla produzione e a valle all’evasione degli ordini, se una supply chain vuole eliminare completamente la latenza non necessaria ed essere resiliente. Collegare questi elementi della supply chain con una tecnologia di pianificazione estesa consentirà all’intero sistema di essere resiliente sia alle interruzioni interne che a quelle esterne, collaborativo su larga scala e predittivo/presciente dove possibile.

page_container_5 w:612.0 h:792.0

IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT

Riduzione del rischio aziendale per la produzione con la pianificazione della supply chain

Le aziende hanno anche citato altri vantaggi dell’estensione della pianificazione della supply chain per includere la produzione e l’evasione degli ordini, come un time to market più rapido e una migliore visibilità sulla capacità, sui vincoli e sull’impatto delle discontinuità operative. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza di avere visibilità sul rischio fornitore, sulla conformità normativa, sulla sostenibilità e sugli elementi che possono essere controllati e mitigati rispetto a quelli che non possono esserlo e a cui bisogna reagire rapidamente. La pianificazione avanzata con partner operativi esterni consente inoltre alle supply chain di concentrarsi sulla propria competenza principale individuale e di promuovere sia l’efficienza che l’efficacia. Inoltre, nuove idee e approcci forniscono un vantaggio all’innovazione estesa o aperta, compresa la migliore qualità del prodotto grazie all’accesso all’innovazione dei fornitori. Questo rappresenta sempre più la direzione futura e richiede strumenti di pianificazione della supply chain moderni ed estesi.

Considerando Plex

Plex Systems offre una piattaforma SaaS multitenant a istanza singola per i produttori che include funzionalità di esecuzione della produzione, gestione della qualità, ERP, SCP, gestione delle performance degli asset (APM), monitoraggio della produzione, automazione di processo e analisi della produzione. Nel settembre 2021, Rockwell Automation ha completato l’acquisizione di Plex, espandendo ulteriormente la presenza globale di Plex e la sua penetrazione in nuovi mercati. La Plex Smart Manufacturing Platform è progettata per la configurabilità, l’estensibilità e l’integrazione, consentendo alle organizzazioni di personalizzare il sistema per soddisfare le esigenze uniche di una linea di produzione e di singoli stabilimenti, mantenendo al contempo il controllo e la visibilità a livello aziendale.

I clienti intervistati nell’ultimo SaaSPath Survey di IDC hanno valutato molto positivamente la soluzione SaaS di Plex in diversi ambiti, tra cui la sicurezza dei dati, il valore, la facilità di integrazione e la frequenza di rilascio di nuove funzionalità, rispetto ai punteggi medi di altri fornitori di ERP. Il rapporto completo è disponibile qui.

Se la produzione di prodotti di alta qualità è una priorità per il produttore, Plex può contribuire a rendere i processi della supply chain e di produzione più precisi ed efficienti. Plex può anche migliorare la velocità e la precisione delle operazioni, contribuendo a ridurre lo scarto e a bilanciare correttamente le materie prime in base alle esigenze di produzione. Le soluzioni Plex riducono drasticamente il tempo che i produttori sono costretti a dedicare al rispetto dei requisiti del settore, come gli audit, spesso da settimane a poche ore. Questo, di per sé, offre ai produttori un grado di controllo ed efficienza che fino a poco tempo fa era impensabile.

Plex DemandCaster Supply Chain Planning collega le quattro mura di un'organizzazione ai suoi clienti e fornitori per definire chi, cosa, quando, dove e come del magazzino ricambi per soddisfare al meglio gli obiettivi di vendita e di servizio. I produttori possono migliorare l'accuratezza delle previsioni e creare consenso sincronizzando le fonti di dati in tutta l'organizzazione e con qualsiasi sistema ERP. La soluzione preconfigurata di Plex è progettata per la facilità d'uso per semplificare il processo di pianificazione e accelerare il time to value per una rapida implementazione.

Le funzionalità di pianificazione della supply chain di Plex DemandCaster includono componenti di pianificazione a ciclo chiuso, tra cui previsione e pianificazione della domanda, pianificazione della fornitura, ottimizzazione dei materiali e livellamento della produzione con capacità vincolata, nonché pianificazione dei requisiti di distribuzione. Altre funzionalità includono la pianificazione e l’ordinazione giornaliera per ottimizzare il piano della supply chain di un’azienda, nonché il supporto per la pianificazione delle vendite e delle operazioni (processi di integrated business planning) per collegare l’organizzazione dal momento in cui l’implementazione del sistema è completata.

#US48836722

Pagina 5

page_container_6 w:612.0 h:792.0

IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT

Riduzione del rischio aziendale per la produzione con la pianificazione della supply chain

Sfide

Il mercato della pianificazione della supply chain è molto affollato ed è importante che i fornitori e le loro offerte siano chiaramente differenziati per aiutare i clienti a evitare la "fatica delle soluzioni". Poiché la discontinuità operativa della supply chain persiste, le organizzazioni manifatturiere saranno sottoposte a una pressione enorme per diventare più resilienti. Tuttavia, con qualsiasi progetto di trasformazione digitale, rimanere intrappolati nel "purgatorio del pilota" è sempre una sfida. Plex dovrà continuare ad aiutare i propri clienti a gestire questa complessità, offrendo valore e supporto a numerosi gruppi funzionali e stakeholder lungo tutta la supply chain manifatturiera.

La recente acquisizione di Plex da parte di Rockwell Automation offre a Plex l’opportunità di crescere ulteriormente e di espandersi attraverso l’ampia presenza produttiva e l’ecosistema di Rockwell. Tuttavia, garantire un’integrazione senza interruzioni delle due aziende e mantenere gli impegni nel breve termine sono ostacoli che dovranno essere superati.

Conclusione

Le difficoltà della supply chain degli ultimi due anni hanno rafforzato il ruolo critico della pianificazione della supply chain nel promuovere la resilienza della supply chain. I produttori che non hanno la capacità di ripianificare e ricalibrare rapidamente e proattivamente la supply chain in caso di discontinuità operative, grandi o piccole, non saranno in grado di soddisfare i requisiti dei clienti in continua evoluzione. Le supply chain devono essere veloci e agili. I tradizionali silos funzionali o subfunzionali semplicemente non sono sufficienti in un mercato in cui la velocità è ora il fattore critico per il successo e la volatilità dell’offerta e della domanda sono costanti compagni. Gli strumenti moderni di pianificazione della supply chain devono collegarsi a monte alla produzione e a valle all’evasione degli ordini affinché una supply chain possa eliminare completamente la latenza non necessaria ed essere veramente resiliente.

Informazioni sull’analista

Simon Ellis, Program Vice President, Supply Chain Strategies

In qualità di vice presidente del programma, Simon Ellis è responsabile della fornitura di ricerche, analisi e orientamenti su questioni chiave di business e IT per i produttori. Attualmente guida le pratiche di supply chain presso IDC Manufacturing Insights, una delle società di ricerca industriale di IDC che affronta il divario attuale del mercato fornendo ricerche e analisi basate su fatti sulle migliori pratiche e sull'uso della tecnologia dell'informazione per aiutare i clienti a migliorare le loro capacità nelle aree di processo critiche.

#US48836722

Pagina 6

page_container_7 w:612.0 h:792.0

Pagina 7

#US48836722

IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT

Riduzione del rischio aziendale per la produzione con la pianificazione della supply chain

MESSAGGIO DALLO SPONSOR

Ulteriori informazioni su Plex

Plex Systems, Inc., una società di Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di produzione intelligente basate sul cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti straordinari. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform, un sistema di registrazioni e coinvolgimento che funge da sistema nervoso centrale delle operazioni di produzione, è composta da un'ampia suite di applicazioni, tra cui Manufacturing Execution Suite (MES), Enterprise Resource Planning (ERP), Quality Management System (QMS), Supply Chain Planning (SCP), monitoraggio della produzione, automazione e orchestrazione MES e Asset Performance Management (APM). Questo approccio modulare offre ai produttori una serie di punti di accesso per connettere persone, sistemi, macchine e catene di approvvigionamento, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Scoprite di più su www.plex.com.

Il contenuto di questo documento è stato adattato da ricerche IDC esistenti pubblicate su www.idc.com.

IDC Research, Inc.
140 Kendrick Street
Edificio B
Needham, MA 02494, USA
T 508.872.8200
F 508.935.4015
Twitter @IDC
idc-insights-community.com
www.idc.com

Questa pubblicazione è stata realizzata da IDC Custom Solutions. Le opinioni, le analisi e i risultati della ricerca qui presentati sono tratti da ricerche e analisi più dettagliate condotte e pubblicate in modo indipendente da IDC, a meno che non sia indicata una sponsorizzazione specifica da parte di un fornitore. IDC Custom Solutions rende i contenuti di IDC disponibili in un'ampia gamma di formati per la distribuzione da parte di varie aziende. Una licenza per distribuire i contenuti di IDC non implica l'approvazione o un'opinione sul licenziatario.

Pubblicazione esterna di informazioni e dati IDC— Qualsiasi informazione IDC che deve essere utilizzata in pubblicità, comunicati stampa o materiali promozionali richiede l’approvazione scritta preventiva del Vicepresidente IDC o del Country Manager appropriato. Una bozza del documento proposto dovrebbe accompagnare qualsiasi richiesta di questo tipo. IDC si riserva il diritto di negare l’approvazione dell’uso esterno per qualsiasi motivo. Copyright 2022 IDC. La riproduzione senza autorizzazione scritta è completamente vietata.

Risorse in primo piano

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.