Loading
Segnala

Mappa del CIO per la fabbrica del futuro

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Esplorate questo report per alimentare il futuro con le tecnologie di produzione intelligente

Sempre più spesso, i produttori di tutto il mondo stanno   accelerando verso operazioni autonome e in tempo reale. Con l’aumento della complessità operativa, del rischio per il tempo di operatività e delle pressioni sui costi, i leader tecnologici sono costretti a ripensare come costruire la fabbrica del futuro. Infatti, secondo il 10° rapporto annuale "State of Smart Manufacturing", l’81% dei produttori afferma che gli ostacoli che devono affrontare – sia all’interno della loro organizzazione che all’esterno – stanno accelerando la trasformazione digitale e dando vita alla “fabbrica del futuro”.

Esplorate questo report Gartner® “CIO’s Map to the Factory of the Future” per identificare un modello chiaro e visivo per comprendere come la tecnologia abilita operazioni più intelligenti e autonome tra alta direzione, sala di controllo e reparto produttivo. Questa ricerca evidenzia dove i sistemi legacy e patchwork limitano la scalabilità e dove piattaforme resilienti ed elastiche creano la base per un’esecuzione continua:

  • Operazioni sicure e resilienti che proseguono anche durante le interruzioni
  • Architettura modulare che consente un ROI e un’implementazione più rapidi
  • Gestione e manutenzione centralizzate che riducono il TCO
  • Visibilità e controllo unificati dall’edge al cloud
  • Piattaforma elastica per supportare tecnologie emergenti e IA
  • Sistemi scalabili che si adattano ai cambiamenti delle esigenze produttive e dei modelli di domanda

Nella fabbrica del futuro, la resilienza e l’elasticità operativa non sono piani di backup: sono la base da cui i CIO devono partire per passare dall’automazione dei processi alla progettazione per l’autonomia.

 
Fate clic qui per visualizzare subito il report completo
 

Gartner, Infografica: CIO’s Map to the Factory of the Future, Sudip Pattanayak, Mike Ramsey, Frank Ridder, 25 marzo 2025.

 

GARTNER è un marchio commerciale di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate.

Esplorate questa guida visiva per promuovere il futuro con le tecnologie di produzione intelligente
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.