Loading

On-Time In-Full: cos’è OTIF?

Con l’evoluzione del settore manifatturiero, i clienti si aspettano consegne rapide, accurate e affidabili. È qui che entra in gioco OTIF (On-Time In-Full). Come indice di prestazione nella supply chain OTIF, misura non solo se le consegne arrivano secondo la pianificazione, ma anche se contengono esattamente ciò che è stato ordinato.

Per i produttori che desiderano ottenere un vantaggio competitivo, OTIF non è solo un’altra metrica: è un riflesso dell’affidabilità della vostra supply chain, dell’efficienza produttiva e della maggiore soddisfazione del cliente.

Cos'è l'OTIF?

OTIF è una metrica delle prestazioni utilizzata per misurare quanto bene un'azienda soddisfa le aspettative di consegna dei clienti.

  • Consegna puntuale indica se la consegna è arrivata entro la data prevista dal cliente.
  • In-Full misura se l'intera quantità dell'ordine è stata consegnata, senza esaurimento di materie prime o sostituzioni.

Un ordine che soddisfa entrambi i criteri—arrivando quando promesso e con la quantità corretta—è considerato conforme all'OTIF.

Il monitoraggio dell'OTIF aiuta i produttori a identificare i punti deboli nei loro processi di evasione degli ordini, dalla pianificazione della produzione e dalla disponibilità dei materiali alla logistica e al coordinamento del magazzino.

DIFOT vs. OTIF 

Potete anche trovare il termine DIFOT (Delivered In-Full, On-Time) utilizzato in modo intercambiabile con OTIF. Entrambi misurano lo stesso concetto: la percentuale di ordini dei clienti consegnati puntualmente e per intero.

La differenza è principalmente semantica e regionale. DIFOT è più comune in Australia e in Europa, mentre OTIF è lo standard in Nord America. Dal punto di vista funzionale, rappresentano la stessa metrica di prestazione della supply chain.

Fill rate vs. OTIF

Il fill rate è un altro termine spesso confuso con OTIF. Pur essendo correlati, misurano aspetti diversi dell'evasione degli ordini.

  • Fill rate monitora la proporzione della domanda dei clienti soddisfatta direttamente dalle scorte disponibili.
  • OTIF, invece, rappresenta l'esperienza di consegna end-to-end, combinando accuratezza, completezza e tempistica.

Un'azienda può avere un fill rate elevato ma un punteggio OTIF basso se le consegne sono in ritardo o incomplete. Ad esempio, se il vostro magazzino spedisce la maggior parte degli articoli immediatamente ma il vostro portante non rispetta le scadenze di consegna, il vostro fill rate può essere eccellente, ma l'OTIF rivelerà la vera esperienza del cliente.

Perché OTIF è importante

Nella produzione moderna, OTIF è uno degli indicatori più significativi dello stato di salute della supply chain. Alte prestazioni OTIF significano che i vostri sistemi, dalla pianificazione della produzione alla logistica, sono sincronizzati e le aspettative dei clienti vengono soddisfatte.

I principali vantaggi del monitoraggio OTIF includono:

  • Maggiore soddisfazione del cliente: Una consegna affidabile e puntuale crea fiducia e favorisce la fidelizzazione.
  • Maggiore visibilità della supply chain: L'identificazione dei fallimenti OTIF permette di individuare dove si verificano ritardi o esaurimento di materie prime.
  • Riduzione delle sanzioni: Molti rivenditori e distributori impongono multe per scarse prestazioni OTIF.
  • Ottimizzazione basata sui dati: L'integrazione del monitoraggio OTIF con i sistemi interni consente ai produttori di analizzare le cause principali e migliorare continuamente le prestazioni.
  • Allineamento operativo: Favorisce la collaborazione interfunzionale tra i team di produzione, logistica e assistenza clienti.

Qual è un buon punteggio OTIF?

Un buon punteggio OTIF dipende dal settore e dai requisiti del cliente, ma la maggior parte dei produttori punta al 95% o più. Alcuni settori, in particolareautomotiveo retail, richiedono una conformità quasi perfetta (98–100%), mentre altri possono accettare soglie inferiori.

Se il vostro punteggio OTIF è costantemente inferiore al 90%, è un segnale che esistono colli di bottiglia nel vostro processo di evasione degli ordini. Questi possono essere dovuti a esaurimento di materie prime, problemi di pianificazione della produzione o ritardi nei trasporti. Indipendentemente dal settore, i produttori dovrebbero puntare a punteggi OTIF il più possibile vicini alla perfezione per garantire che la soddisfazione del cliente sia sempre raggiunta.

Come calcolare l'OTIF

La formula OTIF è semplice:

OTIF = (Numero di ordini consegnati puntualmente e per intero/Numero totale di ordini) × 100 

Ad esempio: se 950 ordini su 1000 sono stati consegnati puntualmente e per intero, il vostro punteggio OTIF sarà del 95%.

Best practice per una misurazione OTIF accurata

  • Definite chiaramente “puntuale”: Basatevi sulla data richiesta dal cliente, non sulla data di spedizione.
  • Stabilite i criteri “in-full”: Devono includere tutti gli SKU, le quantità e le specifiche di qualità.
  • Sfruttate le analisi: Utilizzate dashboard integrate per acquisire dati da produzione, magazzino ricambi e logistica in tempo reale.
  • Monitorate le tendenze, non solo le istantanee: Revisioni mensili o trimestrali aiutano a rilevare problemi sistemici. 

Migliorare le prestazioni OTIF

Se il vostro punteggio OTIF scende regolarmente al di sotto della soglia prevista, ci sono delle misure che potete adottare per migliorare la conformità. Queste includono:

  • Integrazione tra pianificazione ed esecuzione: Utilizzate sistemi connessi come l'ERP per allineare la produzione alle previsioni di domanda.
  • Maggiore visibilità del magazzino ricambi: I dati in tempo reale aiutano a prevenire esaurimento di materie prime e sovrapromesse.
  • Collaborate con portanti e fornitori: Una comunicazione efficace riduce i ritardi di transito e di fornitura.
  • Automatizzate gli avvisi: Utilizzate la segnalazione basata su eccezioni per segnalare potenziali ordini tardivi o incompleti prima che si verifichino.
  • Analisi continua delle prestazioni: Monitorate l'OTIF per cliente, linea di prodotto e regione per scoprire i modelli.

Costruire una supply chain OTIF affidabile con Plex

Raggiungere elevate prestazioni OTIF non significa solo rispettare le promesse di consegna, ma anche costruire una supply chain resiliente e basata sui dati che superi costantemente le aspettative dei clienti.

Con la piattaforma di produzione connessa, le aziende possono monitorare l'OTIF in tempo reale, individuare le lacune nelle prestazioni e creare strategie concrete per il miglioramento. Il risultato è un rapporto più solido con i clienti, meno interruzioni e una supply chain più agile, pronta ad affrontare le sfide della produzione moderna. .

Risorse in evidenza

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.