Il vostro programma di produzione, più intelligente
La pianificazione a capacità finita è il sistema nervoso centrale di ogni reparto produttivo, fungendo da interfaccia di gestione critica tra la pianificazione della produzione e l’esecuzione. Le avanzate capacità di pianificazione di Finite Scheduler di Rockwell Automation sono progettate per consentirvi di tradurre con sicurezza i vostri piani di produzione in una roadmap dettagliata per l’esecuzione. Finite Scheduler migliora la precisione della programmazione, aumenta il throughput e favorisce la consegna puntuale grazie all’uso di una modellazione dettagliata di tutti i vincoli di produzione, di algoritmi di pianificazione avanzati e di dati di produzione in tempo reale.
Flessibilità produttiva
Revisione dei programmi di produzione ottimizzati e selezione di quello che meglio si adatta alle vostre esigenze operative
Riduzione del magazzino ricambi disponibile
Con una pianificazione della produzione basata sulle risorse disponibili, il magazzino ricambi disponibile viene ridotto e consegnato in modo efficiente ai clienti.
Migliorate la consegna puntuale
Finite Scheduler rende fluido il processo produttivo con una pianificazione ottimizzata, aumentando la precisione della programmazione e garantendo che il prodotto esca dallo stabilimento.
Riduzione dei tempi di cambio produzione/avviamento
Modellazione digitale dei vincoli delle risorse critiche e dei processi operativi affinché la pianificazione della produzione sfrutti al massimo ogni minuto della giornata.
Ripensate la vostra pianificazione a capacità finita
Smettete di gestire il vostro reparto produttivo utilizzando pianificazioni irrealistiche basate su supposizioni. Con un’integrazione di Finite Scheduler, potete iniziare a gestire le operazioni di produzione con pianificazioni ottimizzate create utilizzando algoritmi di pianificazione avanzati. Scoprite come Finite Scheduler ripenserà la vostra pianificazione a capacità finita, aumenterà la soddisfazione dei clienti e massimizzerà l’efficienza operativa.
Pianificazione a capacità finita della produzione basata sui pilastri della produzione intelligente
Plex Finite Scheduler considera tutti i fattori che influenzano le vostre operazioni di produzione, garantendo che la pianificazione della produzione sia altamente ottimizzata.
Connessione
della pianificazione organizzativa con l’esecuzione della produzione senza alcun workaround.
Automazione
Automatizzate la generazione di programmi di produzione probabili e ottimizzati utilizzando dati di produzione aggiornati in base alle vostre esigenze operative.
Monitoraggio
Monitoraggio automatico della disponibilità delle risorse critiche, come la disponibilità della forza lavoro e il fermo macchina delle apparecchiature, e utilizzo di tali informazioni per migliorare la realizzabilità della pianificazione della produzione.
Analisi
Analisi di diversi scenari di disponibilità delle risorse e di configurazione del processo produttivo come mezzo per ottimizzare ulteriormente la pianificazione della produzione.
Caratteristiche di Plex Finite Scheduler
Modellazione dei vincoli delle risorse
Create programmi di produzione che riflettano le risorse di produzione disponibili, come macchinari, attrezzature, dispositivi di stoccaggio, gruppi della forza lavoro e dipendenti qualificati/certificati.
Modellazione del processo produttivo
Modellazione di diverse fasi delle operazioni (configurazione, ciclo, smontaggio/pulizia), tipo di capacità, tipo di buffer e vincoli sul tempo di attesa
Generazione di pianificazioni ottimizzate
Generazione rapida di pianificazioni di produzione ottimizzate per vari obiettivi aziendali
Interfaccia utente interattiva
Revisione semplice dei programmi di produzione tramite un’interfaccia facile da usare
Domande frequenti sulla pianificazione a capacità finita
Cos'è la pianificazione a capacità finita?
La pianificazione a capacità finita è un metodo di pianificazione della produzione che tiene conto dei vincoli concreti, come la disponibilità della forza lavoro, delle attrezzature e dei materiali. A differenza della pianificazione infinita, crea programmi realistici basati sulla capacità effettiva.
In che modo la pianificazione a capacità finita migliora la pianificazione della produzione?
La pianificazione a capacità finita migliora la pianificazione della produzione creando programmi realistici basati sui vincoli effettivi delle risorse, come la disponibilità delle macchine e la capacità della forza lavoro. Questo aiuta i produttori a ridurre i ritardi, minimizzare i colli di bottiglia e aumentare la consegna puntuale.
Perché la pianificazione a capacità finita della produzione è importante per i produttori?
La pianificazione a capacità finita della produzione è importante perché conferma che i piani di produzione sono realizzabili entro i vincoli esistenti. Allineando i programmi alla capacità reale, i produttori possono migliorare l'efficienza, ridurre il fermo macchina e gestire meglio la domanda in evoluzione.
Quali problemi può aiutare a risolvere la pianificazione a capacità finita?
La pianificazione a capacità finita aiuta a risolvere problemi comuni della produzione come il sovraccarico delle attrezzature, il sequenziamento inefficiente e le scadenze mancate. Consente una migliore allocazione delle risorse e supporta operazioni più fluide e prevedibili.
Risorse in evidenza