Loading

Modello di maturità digitale nel settore manifatturiero

Oggi i produttori sono sempre più sotto pressione per adottare tecnologie digitali e rimanere competitivi e agili. Tuttavia, molti produttori faticano a capire a che punto sono nell’adozione delle tecnologie digitali e dove concentrare i propri sforzi. Un modello di maturità digitale fornisce un approccio strutturato per valutare le capacità, confrontare i progressi e guidare gli investimenti strategici in tecnologia, processi e sviluppo della forza lavoro. Utilizzando un modello chiaro, i produttori possono allineare le proprie iniziative digitali agli obiettivi aziendali, ridurre i rischi e accelerare la crescita.

Cos'è un modello di maturità digitale?

 

Un modello di maturità digitale è un modello strutturato che aiuta le organizzazioni a valutare il loro attuale livello di capacità digitale e a pianificare una roadmap per il miglioramento. Definisce le dimensioni chiave come l'adozione della tecnologia, la gestione dati, la preparazione della forza lavoro e l'integrazione dei processi, e stabilisce criteri chiari per la valutazione di ogni area. Fornendo una visione olistica dei punti di forza e delle lacune digitali di un'organizzazione, un modello di maturità digitale consente ai produttori di prendere decisioni informate e di dare priorità alle iniziative che generano risultati misurabili.

Vantaggi di un modello di maturità digitale

L'utilizzo di un modello di maturità digitale offre molteplici vantaggi per i produttori. Un modello aiuta le organizzazioni a comprendere il loro stato attuale, a identificare le lacune e a creare una roadmap per la trasformazione digitale. I principali vantaggi includono:

  • Chiarezza sulle capacità attuali: Stabilisce una base di partenza per l'adozione digitale dell'organizzazione.
  • Processo decisionale informato: Guida gli investimenti tecnologici e i miglioramenti dei processi basati su una valutazione obiettiva.
  • Efficienza operativa: Semplifica i workflow e riduce gli sprechi attraverso la standardizzazione e l'automazione.
  • Collaborazione migliorata: Allinea i team IT, operativi e di leadership su obiettivi comuni.
  • Riduzione dei rischi: Identifica le lacune che potrebbero ostacolare la conformità, la sicurezza o la scalabilità.
  • Miglioramento continuo: Fornisce un meccanismo per monitorare i progressi e adattare le strategie nel tempo.

Sfruttando questi vantaggi, i produttori possono concentrarsi su iniziative che offrono il massimo impatto e ottenere miglioramenti misurabili nelle prestazioni.

Componenti chiave di un modello di maturità digitale

Un solido modello di maturità digitale è generalmente costituito da diversi aspetti principali. Questi aspetti principali garantiscono che le iniziative digitali siano complete, scalabili e allineate agli obiettivi aziendali:

  • Strategia e visione: definisce gli obiettivi di trasformazione digitale dell’organizzazione e collega le iniziative tecnologiche ai risultati aziendali.
  • Tecnologia e infrastruttura: copre i sistemi, le piattaforme e gli strumenti che supportano l’automazione, la raccolta dati e l’integrazione.
  • Processi e workflow: valuta come il lavoro viene eseguito, automatizzato e ottimizzato nelle operazioni.
  • Persone e competenze: valuta la preparazione della forza lavoro, i programmi di formazione e la capacità di adattarsi ai nuovi strumenti digitali.
  • Dati e analisi: si concentra su come i dati vengono acquisiti, sulla gestione dati e sull’utilizzo per supportare il processo decisionale.
  • Gestione delle modifiche e governance: conferma l’adozione di nuove tecnologie, la conformità agli standard e le pratiche di miglioramento continuo.

Insieme, questi aspetti principali costituiscono la base per valutare la maturità digitale, guidare gli investimenti e ottenere risultati misurabili.

Dimensioni e fasi comuni

I modelli di maturità digitale spesso valutano i progressi in più dimensioni, fornendo un percorso strutturato dall’adozione iniziale alle capacità digitali avanzate. Le dimensioni comuni includono operazioni, automazione, supply chain, ciclo di vita del prodotto, gestione dati ed esperienza del cliente. 

I produttori in genere progrediscono attraverso cinque fasi di maturità digitale.

Iniziale

I processi sono per lo più manuali, i dati sono isolati e le decisioni sono reattive.


Emergente

Alcune tecnologie digitali sono adottate in modo frammentario, offrendo un’integrazione limitata.


Definito

Esistono sistemi e workflow standardizzati in più funzioni.


Integrato

I processi sono collegati, i dati fluiscono  senza interruzioni  e i team collaborano in modo efficace.


Ottimizzato

I sistemi predittivi e autonomi favoriscono il miglioramento continuo, l’efficienza e l’innovazione.


Ogni fase fornisce un punto di riferimento che i produttori possono utilizzare per misurare i progressi e dare priorità alle iniziative. Comprendendo queste fasi, le organizzazioni possono sviluppare roadmap attuabili che portano a risultati concreti.

Modello di maturità digitale

Un modello di maturità digitale è uno strumento strutturato utilizzato per valutare un'organizzazione in base a determinate dimensioni delle capacità digitali. Traduce il modello in criteri misurabili, permettendo alle organizzazioni di confrontare il loro stato attuale, definire gli stati target e monitorare i progressi nel tempo.
 

Esempio di modello di maturità digitale per il settore manifatturiero:

 

Dimensione Iniziale Emergente Definita Integrata Ottimizzata
Tecnologia Sistemi manuali o indipendenti Adozione iniziale di sensori o automazione Sistemi standardizzati nei reparti Sistemi connessi tra le funzioni Sistemi predittivi e autonomi
Dati e analisi Visibilità limitata dei dati Dati acquisiti in silos Reportistica standardizzata Dashboard in tempo reale e informazioni interfunzionali Analisi predittiva basata sull'IA
Processi Workflow ad hoc Alcuni strumenti di processo digitali Workflow standardizzati Processi integrati end-to-end Ottimizzati e in continuo miglioramento
Persone e competenze Competenze digitali di base Alcuni corsi di formazione e adozione Programmi di formazione strutturati Alto livello di alfabetizzazione digitale, cultura collaborativa Personale in grado di innovare con strumenti digitali
Gestione delle modifiche Supervisione minima Governance iniziale Governance definita e piani di adozione Governance integrata e miglioramento continuo Cultura adattiva e agile che promuove la trasformazione
 
 

Promuovere la maturità digitale con Plex

Raggiungere la maturità digitale è un percorso strategico che richiede un modello chiaro, dimensioni definite e un modello pratico per valutare i progressi. Sfruttando un modello di maturità digitale e il relativo modello di maturità digitale, i produttori possono valutare sistematicamente le capacità, pianificare gli investimenti tecnologici e promuovere il miglioramento continuo.

Per le organizzazioni che desiderano accelerare la loro trasformazione digitale, Plex fornisce soluzioni di produzione connesse che supportano ogni fase del percorso, aiutando i team a lavorare in modo più intelligente, a collaborare in modo più efficace e a ottenere miglioramenti operativi misurabili. Esplorate Plex oggi stesso per portare la vostra maturità digitale di produzione al livello successivo.

Risorse in evidenza

Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.