Loading
Settori

Produzione di stampaggio e fabbricazione di metalli di precisione

Aumentate la produttività riducendo i vostri costi di qualità, mantenendo un controllo rigoroso su magazzino ricambi, attrezzature, pianificazione e costi.
Formatura del metallo di precisione

Connettetevi e guidate la vostra azienda

Gestite la vostra attività di formatura del metallo e fabbricazione in modo più redditizio con una visibilità e una tracciabilità senza pari per supportare operazioni efficienti, maggiore produttività, conformità e controllo dei costi. Conosciamo il vostro settore e siamo al vostro fianco.

La Plex Smart Manufacturing Platform è nata nel reparto produttivo ed è stata progettata appositamente per offrire la visibilità totale e la qualità integrata di cui avete bisogno per realizzare prodotti di livello mondiale e far crescere la vostra azienda.

Caratteristiche e vantaggi della Plex Smart Manufacturing Platform

Visibilità completa e tracciabilità

  • Ottenete una tracciabilità completa dei materiali fino alla genealogia dettagliata, comprese materie prime, certificazioni, chimica/partite, grado e caratteristiche fisiche, per gestire meglio il vostro investimento in magazzino ricambi.
  • Minimizzate il fermo macchina non pianificato      con la connettività alle apparecchiature, all’automazione industriale e ai sensori per il monitoraggio dei vostri asset critici.
  • Conservate una storia digitale completa e permanente di magazzino ricambi, partite, attività di produzione, risultati dei test e altro ancora.

Controllo della produzione

  • Sfruttate funzioni integrate come la pianificazione della produzione, la gestione del magazzino ricambi serializzato e degli utensili e ottenete i controlli ampi e approfonditi di cui avete bisogno in un ambiente a margini ridotti e costi fluttuanti.
  • Sfruttate al massimo il potenziale delle vostre risorse umane critiche con funzionalità MES integrate e a prova di errore.

Gestione aziendale
 

  • La contabilità completamente integrata monitora i vostri costi dall’approvvigionamento fino alla produzione e alla spedizione al cliente, inclusa la variazione del prezzo di acquisto (PPV) e altro monitoraggio dei costi.
  • Tenete sotto controllo tutte le entità all’interno dell’azienda, comprese le operazioni di subappalto, per fornire alla direzione informazioni dettagliate e consolidate di cui ha bisogno per prendere decisioni informate.

Rispettate gli standard di conformità con Plex

  • ISO 9001:2015

 

Produttori smart che utilizzano Plex oggi      Guarda tutto  >

Logo Hatch Stamping Company
Logo aziendale OKAY Industries
Logo di Vulcan, Inc.
Logo RALCO
Logo JAGEMANN
Logo di Fisher & Company

Risorse in evidenza

Loading
Loading
Loading

Pronti a iniziare a risolvere i problemi prima che diventino problemi?

Contattateci
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.