Hatch Stamping aveva difficoltà a raggiungere efficienza, precisione e a continuare a crescere con i propri processi manuali e un'infrastruttura tecnologica antiquata. L'azienda aveva anche bisogno di gestire le operazioni sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti e di integrare le informazioni provenienti da una varietà di sistemi e database eterogenei. Con l'aggiunta di Plex, sono riusciti a ottenere questo e molto altro.
Panoramica
- Gestisce i dati per le operazioni negli Stati Uniti e in Messico
- Isola gli indici di prestazione e i dati finanziari per impianto
- Le funzionalità di codice a barre consentono un tracciamento più accurato dei componenti
- Plex misura l’OEE e genera dati e report per prevenire, identificare e risolvere rapidamente i problemi di produzione
Plex ha semplificato la raccolta e la gestione dati a tutti i livelli della nostra azienda, consentendo un risparmio di tempo e risorse.
Valori forti come la qualità, un servizio clienti eccezionale e l’integrità hanno portato Hatch Stamping a raggiungere una crescita notevole negli ultimi anni. Insieme alla crescita è arrivata la necessità di valutare le soluzioni tecnologiche esistenti. Il suo sistema ERP basato su DOS, ormai obsoleto, non era abbastanza robusto per gestire le richieste e gli obiettivi dell’azienda. Dopo aver valutato soluzioni ERP come QAD e SAP, Hatch ha scelto Plex per integrare le informazioni provenienti da database diversi in un’unica soluzione facile da usare, semplificata e accessibile in tutta l’azienda.
Plex non solo offre un supporto ERP all’avanguardia, ma combina le funzionalità di ERP, sistemi MES, gestione della qualità, gestione delle relazioni con i clienti (CRM), integrazione del reparto produttivo e molto altro ancora. Inoltre, poiché Plex è un modello Cloud, Hatch evita i costi, i problemi e le interruzioni aziendali associati agli aggiornamenti delle nuove versioni. Con Plex, non ci sono mai nuove versioni o patch di sicurezza da installare. I miglioramenti vengono apportati al software in tempo reale, spesso su base giornaliera, senza costi aggiuntivi.
Plex crea sinergia tra utente e dati
Come tutti i produttori, Hatch si affida a dati accurati e tempestivi per gestire le proprie prestazioni. L’integrazione completa dei dati operativi in tempo reale, raccolti dal reparto produttivo fino all’alta direzione, è fondamentale per una manutenzione preventiva efficace, il risparmio sui costi e le operazioni di lean manufacturing. Circa il 50% dei dati critici di Hatch, come i tassi di produzione, i tempi di prestazione, le specifiche di qualità e le informazioni sul magazzino ricambi, viene generato nel reparto produttivo.
Con Plex, i dipendenti possono inserire e recuperare dati in tempo reale, così da poter prendere decisioni più informate. Dati di qualità accurati hanno aiutato l’azienda a gestire le proprie risorse in modo efficiente, eliminando scarti e riducendo gli errori. Ad esempio, in precedenza l’azienda aveva due o tre risorse FactoryTalk dedicate esclusivamente alla generazione di report. Ora, qualsiasi utente può creare report in pochi minuti, e questo ha permesso alla direzione di evitare costi inutili, di indirizzare le risorse verso altre attività di maggior valore e di affrontare in modo proattivo i problemi di produzione.
“Plex ha semplificato la raccolta e la gestione dati a tutti i livelli della nostra azienda, consentendo un risparmio di tempo e risorse”, ha dichiarato Arvel Wooten, organizational development specialist, Hatch Stamping Company.
La facilità d’uso di Plex è dimostrata dall’impianto messicano dell’azienda, dove il 90% dei dipendenti del reparto produttivo parla spagnolo. Nonostante Plex offra funzionalità in lingua straniera, i dipendenti continuano a utilizzare il sistema in inglese.
Funzione multi-impianto per la tracciabilità delle prestazioni
In precedenza, le finanze degli impianti di Hatch negli Stati Uniti e in Messico venivano monitorate insieme. Non era possibile monitorare le prestazioni dei singoli impianti. Non potendo vedere i processi di produzione in tempo reale nei singoli stabilimenti, Hatch ha trovato difficile lavorare in modo efficiente con sprechi minimi. La funzione multi-impianto di Plex consente all’azienda di monitorare e gestire i conti e i magazzini ricambi di ciascuno dei suoi impianti, garantendo la massima trasparenza.
Funzione di etichettatura con codice a barre per la trasparenza del magazzino ricambi
Sebbene Hatch fosse in grado di monitorare il magazzino ricambi, il tempo e la produzione con il sistema precedente, ciò comportava comunque processi manuali e dispendiosi in termini di tempo. Plex ha semplificato il processo e lo ha anche reso senza carta nell’area di produzione.
Grazie alle funzioni integrate di codice a barre di Plex, il processo di monitoraggio di ricambi, contenitori e dettagli di spedizione è più accurato e semplificato. La soluzione di codice a barre supporta centinaia di formati di codice a barre standard e specializzati ed è completamente integrata nell’applicazione. Viene utilizzata per il monitoraggio del magazzino ricambi, spedizione/ricezione, monitoraggio degli utensili, monitoraggio dei calibri, tempo di lavoro e presenza, e altre aree. I numeri di ricambio, i numeri degli ordini di acquisto, i numeri di lotto o qualsiasi altra informazione possono essere codificati in un codice a barre.
“La funzione di codice a barre ha reso il monitoraggio dei ricambi più accurato e semplice. Ora siamo in grado di fornire informazioni precise ai nostri fornitori. Prima avevamo una visione a 10000 piedi del magazzino ricambi. Ora lo vediamo da 10 piedi. È un cambiamento enorme”, conferma Wooten.
Funzione personalizzata per la misura dell’OEE
Per Hatch, l’OEE (Overall Equipment Effectiveness) è l’indice di prestazione chiave (KPI). L’OEE, insieme ai metodi di lean manufacturing, è una misura del successo. L’azienda suddivide l’OEE in tre componenti separate, ma misurabili: fermo macchina, performance rispetto al tasso e qualità. Queste metriche si concentrano sull’efficacia delle operazioni di produzione dell’azienda.
Plex ha creato una funzione personalizzata per la misura dell’OEE. Questa funzione fornisce strumenti potenti ma facili da usare per misurare l’OEE e massimizzare il tempo di operatività e la produttività. Nel sistema è possibile inserire facilmente parametri come i pezzi prodotti al minuto, il tempo impiegato dai dipendenti per un’attività specifica, il fermo macchina in produzione e la qualità dei pezzi, per generare report. I dati raccolti vengono utilizzati per prevenire, identificare e risolvere rapidamente i problemi di produzione. Plex fornisce un monitoraggio dettagliato di tutto ciò che l’azienda riceve, produce e spedisce. Queste informazioni hanno permesso alla direzione di raggiungere livelli di prestazione produttiva di livello mondiale.
Poiché l’efficacia delle apparecchiature incide sui dipendenti del reparto produttivo più che su qualsiasi altro gruppo, Plex consente loro di monitorare l’OEE e di pianificare e implementare miglioramenti alle apparecchiature e al workflow per aumentare l’efficienza.
La reportistica e le analisi OEE aiutano Hatch a evitare costosi guasti, ad ampliare la propria base di conoscenze tecniche e a rispondere rapidamente ai problemi di manutenzione.
“La capacità di Plex di fornire informazioni dettagliate in modo rapido ci fa risparmiare tempo. Con il modello Cloud, ci ha permesso di accedere alle informazioni da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.
Non dobbiamo più inseguire i dati da una fonte all’altra. Ora sono prontamente disponibili per aiutarci a prendere decisioni informate e proattive”, ha affermato Wooten.
Informazioni su Hatch Stamping Company
Con sede a Chelsea, Michigan, Hatch Stamping Company è un produttore di stampaggi in metallo specializzato nella progettazione, costruzione di prototipi, costruzione di stampi progressivi, stampaggi e assemblaggi per l’industria automobilistica. Ha stabilimenti negli Stati Uniti e in Messico.
Sede: Chelsea, MI
Fondazione: 1952
Pubblicato 1 dicembre 2010
Risorse in primo piano