Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Un anno di espansione e successo per Superior Trim: ha vinto il Transformer Impact Award 2023

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Quando il vostro mantra è quello di trovare continuamente modi per migliorare, rivoluzionare la tradizione diventa parte della routine quotidiana. Superior Trim si è trovata nella posizione unica di trasformarsi in un fornitore di punta per il mercato dei camion pesanti e di superare gli obiettivi non solo nelle vendite annuali, ma anche con riconoscimenti da parte del settore. Negli ultimi 16 anni, Superior Trim ha collaborato con Plex per portare le proprie operazioni in un'era di produzione intelligente.

Gli Impact Awards sono un modo per celebrare e riconoscere i risultati straordinari dei nostri clienti, mettendo in evidenza i loro successi dell'anno passato. Superior Trim è il 2023 Transformer Impact Award Winner, un segno certo dei loro impressionanti sforzi per trasformare il modo in cui fanno business e modernizzare i loro impianti attraverso l'automazione e la tecnologia Plex.

Superior Trim

Superior Trim è nata come un fornitore di nicchia, con un unico stabilimento, di componenti di rivestimento interni fatti a mano e a basso volume. Attualmente è un fornitore leader nel mercato dei camion pesanti, con una vasta gamma di processi diversi: iniezione, termoformatura, taglio e cucito, stampaggio a compressione 2D e 3D, schiuma stampata, lavorazione del legno, assemblaggio, taglio a getto d'acqua e sequenziamento. Tra i clienti attuali figurano Peterbilt, Kenworth, Navistar, Volvo, Mack e Daimler e l'azienda opera in sette stabilimenti di produzione in tre diverse località (Ohio, Tennessee e Messico). L'implementazione di Plex segna un'era di grandi miglioramenti per l'azienda, che continua ad espandere la propria attività.

Leader nel mercato dei veicoli pesanti

Sebbene Superior Trim abbia implementato Plex inizialmente nel 2007, sono stati gli ultimi tre anni quelli in cui hanno iniziato a dare gas al motore nella trasformazione delle loro operazioni: il 2023, in particolare, si distingue come un momento fondamentale per l'azienda. Sono una delle aziende di primo livello più premiate nel mercato dei camion pesanti e hanno ricevuto numerosi premi da PACCAR, DTNA, Navistar e Volvo. Oltre ai premi, hanno anche numeri a loro favore. A testimonianza della loro volontà di migliorare e adattarsi, le loro vendite sono raddoppiate dal 2017. Questo è notevolmente impressionante, considerando che il periodo include la pandemia di COVID-19, quando molti settori industriali si sono trovati a lottare con i ritardi della supply chain e altre sfide serie.

Sebbene i dati completi dell'anno non siano ancora disponibili, Superior Trim è fiduciosa che la tendenza all'aumento delle vendite continuerà. Attualmente, si prevede che supereranno i numeri del 2022 con una percentuale a due cifre (e le loro vendite del 2022 erano già aumentate del 26% rispetto all'anno precedente). Oltre agli indicatori di vendita, Superior Trim ha registrato segnali positivi in altre aree dell'azienda. Questi successi hanno permesso all'azienda di espandersi e diversificarsi in altri settori. Con questo, la loro nuova offerta di prodotti ha posizionato Superior Trim come fornitore premium di sedili per golf cart, e hanno anche lanciato il loro primo interno per il mercato degli scuolabus nel quarto trimestre del 2023.

Plex per risultati eccezionali

Ma come hanno ottenuto questi risultati? Superior Trim indica Plex come un attore fondamentale nel miglioramento dei loro processi e i vantaggi sono numerosi:

  • I loro processi intelligenti di registrazione e controllo della produzione hanno aumentato l'efficienza, ridotto lo scarto e ridotto gli aggiustamenti di magazzino ricambi sulla produzione. In questo contesto, la manodopera diretta è scesa dal 9.0% al 7.8% su base annua.
  • Con l'aiuto di Plex, Superior Trim ha integrato macchine per la termoformatura per migliorare l'accuratezza dell'OEE, i tempi effettivi del ciclo di produzione e ridurre l'errata etichettatura dei pezzi. Questa integrazione ha permesso al loro stabilimento di termoformatura di diventare un leader del settore.
  • Integrando i processi di taglio (waterjet) e di sequenziamento, sono riusciti a eliminare l'inserimento manuale dei numeri dei file di taglio. Il waterjet ora estrae automaticamente 9999 file di taglio dall'EDI del cliente tramite Plex, garantendo che il file venga tagliato correttamente ogni volta. Da quando hanno iniziato questo progetto nel 2020, Superior Trim ha ricevuto un premio per la qualità da PACCAR presso l'impianto in cui è stata implementata questa integrazione.
  • Un investimento importante nel loro sistema di assemblaggio dei pannelli di rivestimento 2D, il sistema Lightguide è completamente integrato attraverso chiamate API per segnalare la produzione bin-for-bin e mettere automaticamente un componente in "attesa" se non supera il controllo delle istruzioni di lavoro. Ciò include proiettori che illuminano il componente successivo per l'operatore, gli mostrano dove assemblarlo e poi forniscono un segno di spunta verde una volta assemblato. Una volta confermato che il componente è "buono", viene "assegnata" un'etichetta per il componente.

Grazie a tutti questi progressi, Superior Trim ha ridotto i tempi di formazione dei dipendenti e migliorerà la fidelizzazione grazie a processi più facili da usare. Per un settore spesso considerato "vecchio stile", Superior Trim è instancabile nel suo impegno a mantenere le cose al passo con i tempi. Sperano di ispirare altre aziende del settore a seguirli e a portare altri fornitori del mercato dei camion pesanti nell'era moderna.

The 2023 Transformer Impact Award

Il team di Superior Trim si è affidato a Plex per ripensare a come i loro impianti potessero evolversi e migliorare, e i risultati parlano da soli. Mentre Superior Trim continua ad ampliare l'utilizzo di Plex nei suoi impianti, sappiamo che ci saranno solo risultati positivi. Il team di Plex non vede l'ora di conoscere questi risultati. Congratulazioni a Superior Trim per essere stata selezionata come 2023 Transformer Impact Award Winner!

Guardate come Superior Trim sfrutta le soluzioni di produzione intelligente per migliorare i processi e diventare il 2023 Transformer Impact Award Winner.

Per saperne di più su come i produttori trasformano le loro attività con le soluzioni di produzione intelligente di Plex,leggete una storia di successo qui.

Argomenti: Automotive Storie di successo

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.