Molti hanno sentito la canzone del 1972 diBilly Preston intitolata Will It Go Round in Circles?
Era una melodia orecchiabile, ma se ascoltate le parole, vi rendete conto che il cantante non aveva idea se i suoi suggerimenti avrebbero funzionato o “girato in tondo”.
Altri si sono posti la stessa domanda riguardo a una tendenza più recente chiamata economia circolare. Fin dalla sua concezione, la maggior parte ha considerato il concetto più come un’aspirazione che come una realtà.
Ma con la rivoluzione digitale e l’avanzamento delle tecnologie che compongono Industry 4.0, potrebbe essere il momento di guardare al concetto e vedere se un’economia circolare può davvero girare in tondo.
Cos’è l’economia circolare?
Il concetto di economia circolare si basa sulla creazione diprodotti e processi efficienti, rigenerativi o ripristinativi nella produzione. Si concentra su come il sistema produttivo possa essere modificato e gestito per creare prodotti che mantengano valore e possano essere riutilizzati, riciclati o riconvertiti completamente alla fine del loro ciclo di vita.
Il concetto è nato dalla spinta verso la sostenibilità e comprende un approccio sistemico alla produzione. Tuttavia, i modelli di business tradizionali nel settore manifatturiero erano eccessivamente manuali, intrinsecamente caratterizzati da scarto e necessitavano di maggiori capacità di elaborazione dei dati per renderli una realtà.
Oggi, però, le nuove tecnologie stanno costruendo una base digitale che rende la possibilità di un’economia circolare più una questione di “quando” che di “se”.
Utilizzare una base digitale per creare le condizioni
La chiave per creare una vera circolarità risiede nell’unire processi complessi ed elementi di business sotto un unico tetto digitale. Poiché i dati in tempo reale e i dati analitici avanzati possono gestire enormi set di dati e offrire automazione ed efficienza superiori a qualsiasi gestione umana, gli elementi critici di una base economica circolare sono collegati tra loro.
Ecco una rapida panoramica dei componenti di un’economia circolare che una base digitale riunisce in un unico ecosistema.
Sostenibilità
Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata centrale nella produzione. Tuttavia, la sostenibilità nella produzione non si limita all’uso di materiali riciclati. Si estende all’approvvigionamento di materie prime prodotte in modo sostenibile, a strategie avanzate per l’utilizzo e la gestione di scarto e sprechi, e persino alla progettazione di prodotti destinati al riutilizzo o al riciclo.
La sostenibilità comprende anche l’uso e l’approvvigionamento energetico, con molte aziende che si orientano verso energie alternative, microgrid e altri progressi. Poiché questa ampia gamma di iniziative sostenibili influisce sulla gestione della supply chain, sui processi aziendali, sugli impianti fisici e su altre aree funzionali, può essere monitorata e gestita solo tramite software di analisi dei big data e piattaforme dedicate.
Efficienza operativa
Con l’analisi, le informazioni ricavate dai dati di produzione possono essere utilizzate per implementare automazione avanzata e ottimizzare i processi produttivi. Questo si estende anche dal livello macchina sul piano di produzione al monitoraggio dei requisiti energetici e alla gestione di altre risorse.
Il digital thread nella produzione rivela tendenze e modelli che aiutano le aziende a produrre in modo più efficiente e con un migliore utilizzo delle risorse.
Qualità
Con l’automazione avanzata e il monitoraggio della produzione, la qualità può essere notevolmente migliorata. Ma in un’economia circolare, la progettazione dei prodotti va oltre, assicurando che la qualità sia estesa e che venga considerata la fine del ciclo di vita di un prodotto. Questo può essere semplice come garantire che tutti i componenti siano riciclabili, oppure può significare progettare prodotti per la rigenerazione o la conversione ad altri usi.
Strumenti digitali avanzati come i digital twin aiutano i progettisti a simulare le prestazioni del prodotto senza costose e dispendiose iterazioni di R&S. Inoltre, li aiutano a integrare la sostenibilità nel prodotto fin dall’inizio, eliminando l’incertezza su come verrà restituito al flusso delle risorse.
Supply chain
La gestione della supply chain è stata tradizionalmente opaca, nel migliore dei casi. Una base digitale aiuta a garantire una visibilità completa della supply chain. Poiché un’economia circolare richiede materie prime, energia e altri componenti prodotti in modo sostenibile, questo livello di visibilità può essere raggiunto solo con software avanzati di pianificazione della supply chain.
Il software consente ai pianificatori di ottimizzare spedizioni e logistica utilizzando RFID, sensori, monitoraggio della gestione della flotta e altre tecnologie per tracciare in modo dettagliato le materie prime e garantire che soddisfino gli standard richiesti.
Il software avanzatodi supply chain di Plex Supply Chain Planning aiuta a prevedere la domanda con elevati livelli di accuratezza, così che il magazzino ricambi sia ben gestito e sufficiente, fornendo la base per la gestione di prodotti realizzati in modo circolare.
Sbloccate la circolarità nella produzione
Un’economia circolare era impensabile fino a pochi anni fa. Ma grazie alla potenza dei dati analitici e ad altre tecnologie dell’ecosistema Industry 4.0, sta diventando realtà. Plex Supply Chain Planning offreuna suite di soluzioni per aiutarvi a costruire la base digitale per sfruttare una produzione a ciclo chiuso responsabile, sostenibile e redditizia.
Contattateci per scoprire come le nostre soluzioni possono aiutare il vostro prodotto a girare in tondo.
Articoli correlati