Siete un fornitore manifatturiero che si distingue per prestazioni di qualità e consegna puntuale. Avete investito molto nelle apparecchiature produttive e avete le persone migliori per gestire la vostra attività. Avete un sistemaERP che mantiene tutti i vostri reparti collegati alle informazioni più aggiornate e consente loro di lavorare in modo efficace, dai clienti ai fornitori e dall’alta direzione fino al reparto produttivo. Si fidano dei dati operativi che raccogliete e sono sicuri delle decisioni che prendono per far crescere e migliorare l’azienda. Il vostro ERP è anche nel cloud, quindi siete riusciti ad affidare le vostre problematiche IT e di sicurezza al vostro cloud provider.
Avete la vostra supply chain strutturata con ottimi fornitori che collaborano efficacemente e avete definito un solido piano di supply chain per soddisfare le aspettative di domanda dei vostri clienti. Il vostro reparto di pianificazione ha ottimizzato un programma principale di produzione per utilizzare al meglio le risorse produttive e mantenere l’impianto in funzione a pieno regime. Avete persino abbastanza lavoro per gestire tre turni e garantire la piena occupazione.
Gestite il vostro reparto produttivo con un sistema di produzione e controllo della qualità a prova di errore che rende difficile produrre pezzi difettosi e vi protegge dal procedere senza la corretta configurazione e le materie prime necessarie. Tutti sono stati adeguatamente formati per lavorare in sicurezza e si assumono questa responsabilità seriamente. I vostri operatori hanno ciò di cui hanno bisogno per essere produttivi e apprezzano il fatto che il sistema registri la produzione senza dover compilare moduli cartacei.
Siete un produttore di livello mondiale—un esempio di eccellenza operativa. Ma non potete fare a meno di preoccuparvi di ciò che potrebbe andare storto.
In effetti, la vostra intuizione è corretta. C’è un nemico silenzioso che si annida nelle macchine, nelle apparecchiature e negli altri asset hardware che utilizzate da anni. Questo nemico è intenzionato a creare discontinuità operativa nel vostro piano ben orchestrato, senza preoccuparsi di quanto vi costi o di chi possa sconvolgere.
Questo nemico è il fermo macchina non pianificato. Il fermo macchina non pianificato colpisce, in media, il cinque percento di tutto il runtime di produzione programmato tra tutti i produttori in tutti i settori industriali. [1] E può manifestarsi nel momento peggiore, senza alcun preavviso.
Ma non deve essere per forza così.
Immaginate di poter “vedere” cosa succede alle apparecchiature in tutto il vostro stabilimento. Cosa succederebbe se poteste monitorare lo stato di qualsiasi asset critico per le vostre linee di produzione, o qualsiasi cosa che potrebbe interrompere la produzione in caso di guasto? Quel senso di ansia diminuirebbe se poteste controllare lo stato dei vostri impianti da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi dispositivo connesso—anche durante la partita di tennis di vostra figlia o quella di calcio di vostro figlio?
Questa è la promessa dell’ Industrial Internet of Things (IIoT), dove potrete vedere cosa sta succedendo nei vostri stabilimenti. Saprete cosa è successo nell’ultimo turno, nell’ultima settimana o anche nell’ultimo anno (o più). E sarete in grado di prevedere cosa succederà in futuro—e quando—così da poter evitare i costi e la discontinuità operativa dovuti a fermo macchina non pianificato. Con le analisi, sarete in grado di identificare tendenze e opportunità per ottimizzare il vostro throughput che potrete replicare su tutte le vostre macchine simili per ottenere ancora più valore. Infine, i vostri team che guidano il miglioramento continuo avranno una nuova finestra sul vostro mondo per individuare nuove opportunità da cogliere.
Per ulteriori approfondimenti scaricate il white paper, How Cloud ERP Turns IIoT Into a Critical Success Strategy for Manufacturing.
[1] Secondo APQC Open Standards Benchmarking in Manufacturing, il fermo macchina non pianificato incide per il 3% sul runtime programmato dei Top Performer e per il 6% su quello dei Bottom Performer.
Articoli correlati