Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Perché è fondamentale che i produttori adottino la trasformazione digitale ora

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_171002_Perché

Gestire un'azienda manifatturiera non è facile: rispettare le rigide normative del settore, garantire uniformità nella produzione di prodotti di qualità e rispondere a una domanda dei clienti in rapida evoluzione. E anche il vostro team IT (o la persona incaricata) non ha un lavoro facile. Le loro giornate sono trascorse a spegnere incendi, consolidare manualmente processi cartacei, mantenere in funzione soluzioni puntuali, creare report e gestire aggiornamenti hardware e software.

Esistono molte strategie per rimanere competitivi, ma una in particolare può avere un enorme impatto sul modo in cui operate: la trasformazione digitale.

Il modo tradizionale di fare le cose non è più sostenibile. I processi manuali sono intrinsecamente soggetti a errori. Fare tutto su carta significa non poter essere reattivi come i vostri clienti si aspettano. Automatizzando i processi manuali, garantite uniformità ed efficienza in tutte le operazioni, e potete monitorare come funzionano perché avete una registrazione digitale di tutto. Passare al digitale significa che voi:

Gestite la qualità con facilità

La vostra reputazione dipende dalla capacità di produrre in modo affidabile prodotti di alta qualità. Se gestite ancora il controllo della qualità manualmente o tramite programmi e strumenti isolati, non avete una visibilità in tempo reale sulle vostre sfide di conformità né sapete quanto scarto e scarto state producendo in un dato giorno, turno o linea.

Quando passate al digitale, “operazionalizzate” ilcontrollo della qualità con piani di controllo digitali che avviano automaticamente controlli di qualità in linea. Sostituendo i complessi processi manuali con un controllo della qualità digitale a prova di errore, potete fornire prodotti più prevedibili e ripetibili, semplificando al contempo la conformità ai requisiti del settore.

Ottenete visibilità in tutta l'organizzazione

In assenza di una visibilità end-to-end e trasversale all'organizzazione, è difficile prendere decisioni informate al momento giusto. I documenti sono sparsi in tutta l'azienda e spesso la mano destra non sa cosa fa la sinistra.

Una volta automatizzati i processi e digitalizzate le informazioni, ottenete visibilità in tempo reale. Con una visione completa del magazzino ricambi, potete ridurre le rotture di stock, abbattere i costi di gestione e liberare spazio per una maggiore capacità produttiva. Gli audit non sono più un problema perché tutte le transazioni sono registrate in un database e basta accedere per visualizzare la documentazione di conformità.

Controllate il reparto produttivo

Se il vostro reparto produttivo funziona con processi manuali, probabilmente considerate scarto e rilavorazione come un costo inevitabile. Non deve essere per forza così. La digitalizzazione elimina gli sforzi manuali inutili, favorendo una produzione più snellalean manufacturing dalla produzione all'ordine fino alla consegna. Gli operatori possono facilmente supervisionare la produzione da un quadro di controllo intuitivo che li collega a tutto ciò di cui hanno bisogno, da qualsiasi dispositivo. La raccolta digitale dei dati per la registrazione della produzione e il consumo delle materie prime sostituisce i processi cartacei e automatizza i processi manuali, con conseguente riduzione di errori, scarto e rilavorazione.

La trasformazione digitale fornisce un'unica fonte attendibile, dal reparto produttivo all’alta direzione. Invece di concentrarsi su attività banali, il reparto IT può dedicare più risorse a progetti strategici che richiedono competenze tecniche.La Plex Smart Manufacturing Platform vi offre un'unica fonte attendibile che garantisce visibilità, controllo della produzione e uniformità dal reparto produttivo all’alta direzione.

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Stu Johnson
Stu Johnson
Director of Product Marketing, Plex Systems
Stu Johnson è stato Director of Product Marketing di Plex Systems da giugno 2014 a marzo 2020.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.