Se vi affidate ancora a processi manuali o a sistemi legacy disconnessi per gestire la vostra attività, impiegherete troppo tempo e fatica per ottenere la visibilità necessaria a rimanere competitivi. ERP cloud basato su SaaS è ora una scelta strategica per i produttori che vogliono sfruttare la connettività e la scalabilità per migliorare la loro attività. Il cloud di connettività consente a tutti di condividere informazioni, creare processi migliori e semplificare le operazioni, consentendo di fatto la produzione intelligente. Hanno capito che il software ERP cloud non è solo una tecnologia o un servizio dirompente, ma un cambiamento fondamentale per il meglio nella loro attività.
Il cloud è la chiave per la produzione intelligente perché offre:
Una versione unica della verità
Il cloud favorisce la collaborazione tra dipendenti, clienti, partner e dispositivi, che si connettono e comunicano senza interruzioni. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto ai modelli passati, in cui i dati erano conservati in silos, causando una raccolta di informazioni disconnessa e una collaborazione limitata. Un ERP cloud utilizza un unico database consolidato per una versione di verità, eliminando i silos e promuovendo l’uniformità tra i dati condivisi. Consente analisi migliori e più complete poiché gli utenti hanno un unico set di dati per estrarre dati connessi e significativi, invece di sprecare tempo e fatica per mettere insieme informazioni provenienti da fonti disparate e poco connesse.
Maggiore collaborazione
Gli ambienti precedentemente chiusi, con silos di informazioni che esistevano non solo tra dipendenti e fornitori, ma anche tra i reparti della stessa azienda, vengono eliminati. Un unico database ERP cloud è accessibile a dipendenti, clienti, fornitori e partner, consentendo l’accesso a un’unica fonte di informazioni aziendali consolidate. Questo offre agli utenti una visione completa dell’ azienda, e fornisce agli strumenti di analisi un set di dati accurati da cui estrarre significato, tendenze e misurazioni per favorire un buon processo decisionale.
Se abbinato a un software senza versione , ERP cloud diventa un terreno fertile per idee e best practice che possono essere condivise e implementate tra i clienti. Quando le aziende condividono una linea di codice software, gli strumenti, le pratiche e i processi che funzionano per una possono essere utilizzati da tutti. Questo promuove il miglioramento continuo, collaborazione e ottimizzazione continua delle attività.
Le risorse si spostano verso nuove tecnologie e innovazione
Il tradizionale software ERP basato su versione impedisce alle aziende e agli utenti di collaborare e condividere liberamente, soffocando il progresso: in primo luogo, perché i dati sono archiviati in più luoghi, e in secondo luogo a causa dell’incompatibilità delle versioni del software che crea ostacoli alla collaborazione. Questi fattori inibiscono l’evoluzione tecnologica rapida delle aziende, rallentando l’ introduzione di nuove innovazioni dai dispositivi indossabili e dalla comunicazione machine-to-machine fino all’ Industrial Internet of Things (IIoT) e alla mobilità espansa.
Al contrario, per i produttori che hanno effettuato il passaggio a un ERP cloud basato su SaaS, i vantaggi sono una realtà quotidiana. Gli aggiornamenti e il controllo delle versioni del software ERP vengono eliminati con una singola linea di codice fornita simultaneamente a tutti i clienti. Ciò consente di risparmiare tempo, denaro e costose interruzioni della produzione, poiché tutti utilizzano la stessa versione del software ERP cloud, sempre.
Articoli correlati