Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Perché ci sono così poche donne nel settore manifatturiero?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_150921_Perchénon

Il settore manifatturiero ha subito una trasformazione enorme. Macchine intelligenti affollano il reparto produttivo, i prodotti sono personalizzati in tempo quasi reale e i dispositivi mobili vengono utilizzati per fornire informazioni sulle operazioni 24x7x365.

Ma mentre il reparto produttivo diventa sempre più innovativo, una cosa rimane invariata: la scarsa presenza femminile. Sebbene le donne rappresentino quasi il 50% della forza lavoro, solo il 26% dei posti di lavoro nel settore manifatturiero è occupato da donne.Perché un settore così innovativo è in ritardo nell'attrarre e trattenere le dipendenti?

Le spiegazioni possono essere molte. Ma abbiamo voluto avere un parere da qualcuno che ha vissuto e conosce bene il settore manifatturiero da decenni. Janice D’Amico, Plex specialist presso  Hatch Stamping, ha parlato al nostro Women Leaders in Manufacturing Technology Breakfast al  PowerPlex 2015. Quando le è stato chiesto perché ci sia una carenza di donne nel settore manifatturiero, Janice D’Amico ha risposto:

"Penso che ciò che tiene lontane le donne dai lavori [manifatturieri] siano le stesse donne. Abbiamo avuto un ruolo che abbiamo interpretato nella nostra testa, ovvero che i campi della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della produzione non ci si addicono. Ma ora stiamo vedendo una bella tendenza nel settore. Organizzazioni come il Manufacturing Institute stanno promuovendo programmi per incoraggiare le donne a coinvolgere altre donne nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella produzione".

"Le donne devono farsi avanti e far sapere alle persone ciò che sanno e condividerlo. Iniziare davvero a sostenerci a vicenda, difenderci a vicenda e incoraggiarci a vicenda. Se possiamo farlo, inizieremo davvero a operare di più con le capacità di cura che le donne hanno, e inizieremo ad attirare più donne naturalmente in questo campo". Janice D’Amico, Plex specialist, Hatch Stamping

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.