Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Dove è finita la mia accuratezza delle previsioni?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Molte persone usano il GPS per raggiungere la loro destinazione. È veloce, preciso e utilizza una tecnologia satellitare avanzata per portare le persone in una posizione precisa su una mappa. Ma immaginate un mondo in cui il GPS fornisce ai conducenti solo una direzione vaga per puntare la loro auto senza un percorso o una distanza prestabiliti. Probabilmente, perderebbe rapidamente il favore.

Eppure è proprio quello che fanno innumerevoli aziende manifatturiere quando prevedono le loro operazioni. Utilizzando la raccolta manuale dei dati, l'analisi basata su fogli di calcolo, dati isolati e comunicazioni frammentarie, finiscono per ottenere una previsione che dice: "Andate in quella direzione... per un po'".

Una previsione accurata è fondamentale in un sistema di produzione complesso per soddisfare la domanda dei clienti. E dipende da un controllo preciso dei dati, che è impossibile da ottenere con metodi di monitoraggio manuali. Oggi, tuttavia, esistono software che automatizzano i dati e i processi per realizzare previsioni estremamente accurate per qualsiasi operazione.

L'importanza di un controllo preciso dei dati

I produttori hanno bisogno di una comprensione completa e precisa dei loro dati per ottenere previsioni accurate. Questa comprensione include informazioni sui processi di produzione, i livelli di magazzino ricambi, i tempi di consegna e i modelli di domanda dei clienti.

Tuttavia, monitorare e analizzare manualmente questi dati in sistemi di produzione complessi può richiedere molto tempo e può essere soggetto a errori. Dati inaccurati o incompleti portano a previsioni errate, con conseguenti carenze di scorte, eccesso di magazzino ricambi, ritardi nella produzione e clienti insoddisfatti.

Monitoraggio manuale: un ostacolo a previsioni accurate

I metodi manuali di monitoraggio e previsione non possono tenere il passo con la grande quantità di dati generati dalle moderne apparecchiature di produzione ad alta velocità. È come il detto "cercare di bere da un tubo antincendio".

Oltre all'enorme volume di dati, il rischio di errore umano aumenta poiché i dipendenti devono inserire, aggiornare e analizzare manualmente i dati in fogli di calcolo e in sistemi legacy separati. Questa pratica porta a imprecisioni sistemiche e a una visibilità ritardata sulla supply chain.

Senza la capacità di elaborare tutti i dati in arrivo e basandosi su dati insufficienti, le aziende faticano a fare previsioni accurate sulla domanda futura e non riescono a ottimizzare completamente i loro livelli di produzione e di magazzino ricambi.

Soluzioni software per una maggiore precisione delle previsioni

Implementazione di soluzioni software avanzate specificamente progettate per gestione della supply chain può migliorare notevolmente la precisione delle previsioni. Si integra con i vostri processi per automatizzare la raccolta e l'analisi dei dati e favorisce un migliore processo decisionale, in modo che i produttori possano accedere a informazioni accurate e in tempo reale sulle loro operazioni.

Alcuni dei principali vantaggi dell'implementazione di un software di pianificazione della supply chain per migliorare l'accuratezza delle previsioni includono:

  1. Automazione dei dati - La raccolta e l'elaborazione automatica dei dati riducono il rischio di errore umano, garantendo l'accuratezza e l'uniformità dei dati.
  2. Visibilità in tempo reale - L'accesso a dati in tempo reale e analisi consente ai produttori di adattarsi rapidamente ai cambiamenti della domanda o ai vincoli di produzione, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando l'accuratezza delle previsioni.
  3. Dati analitici avanzati - Le soluzioni software spesso includono funzionalità di dati analitici avanzati, consentendo  ai produttori di scoprire modelli e tendenze nascosti nei loro dati,  migliorando la precisione delle previsioni.

Nuove funzionalità di machine learning

L'integrazione delle capacità di machine learning nei software per la supply chain promette di rivoluzionare la precisione delle previsioni. Gli algoritmi di machine learning analizzano enormi volumi di dati per identificare modelli e fare previsioni che aumentano la precisione nel tempo.

Analizzando i dati storici, gli algoritmi di machine learning possono prevedere i futuri modelli di domanda in modo più preciso rispetto ai metodi tradizionali. Questi algoritmi apprendono e si adattano continuamente alle nuove informazioni, consentendo ai produttori di ottimizzare le loro operazioni e migliorare le prestazioni.

Questa capacità consente ai produttori di anticipare meglio le fluttuazioni della domanda e di regolare i livelli di produzione e di magazzino ricambi, riducendo al minimo lo scarto e garantendo la soddisfazione dei clienti. Potete saperne di più qui sulle capacità del machine learning e di altre tecnologie nel nostro Smart Manufacturing Software Buyer’s Guide.

Migliorate l'accuratezza delle vostre previsioni

Se le vostre previsioni sono come quel pessimo GPS che dice: "Andate in quella direzione... per un po'", o se i vostri dati sono come bere da un tubo antincendio senza la capacità di assorbirli tutti con il monitoraggio manuale,Plex Supply Chain Management Software dispone degli strumenti necessari per aiutarvi a controllare i vostri dati, ottimizzare le vostre operazioni e generare previsioni estremamente accurate utilizzando dati in tempo reale.

Plex offre anche tecnologia avanzata di machine learning per consolidare ulteriormente una solida base digitale. L'introduzione delle capacità di machine learning nella Plex Smart Manufacturing Platform consente ai produttori di sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la precisione delle previsioni.

Contattateci per saperne di più su Plex Supply Chain Management Software e sulle entusiasmanti funzionalità che il machine learning può offrire per garantirvi un controllo preciso dei vostri dati.

Argomenti: Gestione Pianificazione della catena di approvvigionamento

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.