Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Modalità per trasformare qualità e conformità nel vostro vantaggio competitivo: guida passo passo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170328_Modi_per

Se siete come molti produttori, la conformità alla qualità è più una corsa alla carta che una strategia operativa. Ma la verità è che, andando oltre i requisiti minimi di qualità, potete raggiungere un livello di efficienza più elevato che non sarebbe stato possibile con soluzioni manuali soggette a errori. Dato che avete la possibilità di superare le aspettative dei clienti, perché accontentarvi dei requisiti di base?

Ecco cinque passaggi per digitalizzare e migliorare la conformità alla qualità per ottenere un vantaggio competitivo:

1.    Creare un unico sistema di registrazioni.

Perché una strategia di gestione della conformità e della qualità abbia successo, è necessario un sistema digitale di registrazioni che guidi gli obiettivi di qualità. Ciò significa consolidare tutto il controllo della documentazione di qualità, le istruzioni di processo e le politiche in un unico archivio basato su cloud.

2.    Liberate le vostre risorse di qualità.

Pensate a quanto tempo si spreca solo per gestire i documenti cartacei di qualità sparsi in tutta l’organizzazione. Senza contare il fatto che questi documenti diventano rapidamente obsoleti, causando rifacimenti o scarto. Quando digitalizzate questi documenti, la vostra organizzazione beneficia di informazioni in tempo reale, liberando i vostri team dal semplice compito di raccogliere dati per analizzarli e risolvere i problemi aziendali.

3.    Sviluppare una mentalità di miglioramento continuo.

Tenete conto dei livelli e dei requisiti di qualità dei fornitori, quindi create workflow CAPA (Corrective and Preventive Action, azioni correttive e preventive) per creare un ciclo di miglioramento continuo e gestire i reclami dei clienti, le variazioni di processo e le incoerenze di produzione.

4.    Diventate data driven.

La conformità, il controllo della qualità e le operazioni di produzione dovrebbero essere allineati ai vostri obiettivi strategici. L’utilizzo di metriche di prestazione chiare per il controllo della qualità e di una serie di metriche di produzione e operazioni per monitorare la qualità e la collaborazione può aiutarvi a mantenere questo allineamento.

5.    Monitoraggio e registrazione di tutto.

Al minimo, il vostro software QMS deve monitorare e segnalare la riduzione della variabilità, la riduzione della durata del ciclo e la mitigazione dei rischi in ogni stabilimento o sede di produzione.

Non permettete che la conformità diventi un peso. Sfruttate l’opportunità di fare della conformità di qualità un fattore di differenziazione competitiva.


Mike Robertson
Mike Robertson
Director of Product Management per il portafoglio Manufacturing Operations, Plex Systems
Mike Robertson è responsabile della roadmap, della strategia e delle operazioni per le linee di prodotti MES e QMS di Plex. Mike ha una vasta conoscenza di SaaS e porta con sé oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo software, aiutando le aziende manifatturiere a semplificare e migliorare le loro operazioni.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.