Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

I trend indicano un ritorno alla "normalità", in Cina si registra un aumento dell’attività

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
produttori-impianti-header

Gran parte degli Stati Uniti e del Canada ha riconosciuto il Labor/Labour Day lunedì 7 settembre, con una conseguente diminuzione prevista della produzione manifatturiera nelle ultime due settimane. Tuttavia, questo dovrebbe essere considerato una buona notizia, poiché indica un ritorno a tendenze pre-pandemia, o “normali”. Mentre negli Stati Uniti e in Canada si è verificato un calo temporaneo, la Cina, l’Europa e l’Asia nel complesso hanno continuato a espandersi nelle ultime due settimane, mentre il Messico ha mantenuto i livelli di attività pre-COVID.

Set di dati di Stati Uniti e Canada

set di dati USA-Canada

Il grafico sopra indica l’attività del 2019 (linea arancione) rispetto all’attività del 2020 (linea blu). Se le tendenze post-Festa del Lavoro continuano, dovremmo vedere un altro balzo dell’attività nelle prossime due settimane. Se ciò accade, queste regioni potrebbero potenzialmente superare i livelli di attività pre-pandemia.

Set di dati della Cina

set di dati cina

Nonostante l’attenzione del governo degli Stati Uniti sugli incentivi per il reshoring e le discussioni commerciali in corso con la Cina, la comunità manifatturiera cinese ha mostrato una crescita significativa nelle ultime 6 settimane. Dal 2 agosto, l’attività produttiva è aumentata del 39%, portando la regione al 77% dei tassi di attività pre-pandemia.

Questa crescita continua potrebbe essere dovuta a diversi motivi. In primo luogo, spostare la produzione fuori dalla Cina è costoso. Secondo la Bank of America, “le aziende straniere che cercano di spostare i loro processi produttivi fuori dalla Cina a seguito del coronavirus potrebbero affrontare costi per USD 1.000.000.000.000 in cinque anni”. In secondo luogo, alcune delle attività legislative progettate per motivare il reshoring dalla Cina agli Stati Uniti, tra cui il Reshoring American Manufacturing Act e i nuovi crediti d’imposta per le aziende che riportano i posti di lavoro dalla Cina agli Stati Uniti, sono in stallo. Infine, la Cina sta vivendo la propria ripresa economica, che potrebbe influenzare la produzione di beni manifatturieri degli impianti locali anche per quelli con proprietà straniera. L’economia del paese è cresciuta del 3,2% rispetto all’anno precedente, diventando la prima grande economia globale a crescere nel 2020, secondo il Wall Street Journal.

Questi tre fattori non significano necessariamente che lo spostamento della produzione fuori dalla Cina non avverrà o non sia già in corso; tuttavia, potremmo non vedere l’impatto per diversi mesi o più a lungo, dato l’investimento richiesto.

Set di dati Asia, Europa, Nord America

asia-europa-nord-america-set di dati

In parte grazie alla forte produzione della Cina, l'Asia sta registrando i suoi tassi di attività più alti da febbraio. L'Europa continua ad aumentare la produzione ad agosto, dopo la stagione delle vacanze annuali. E, mentre la produzione nordamericana nel suo complesso è stata fortemente influenzata dalla festività del Labor/Labour Day, ciò che è interessante notare è che, escludendo questa festività, tutte e tre le regioni hanno registrato circa quattro settimane di crescita costante, una tendenza che non si vedeva da inizio maggio.

Set di dati del Messico

mexico-data-set

La produzione manifatturiera in Messico continua a superare i livelli pre-pandemia di attività. Sebbene l’attività sia rimasta generalmente stabile nelle ultime due settimane, è probabile che, con la ripresa delle attività nel resto del Nord America dopo le festività del Labor/Labour Day, anche la produzione del paese aumenterà.

Andamento dell’occupazione

Utenti unici vs. percentuale di produzione

set di dati sulla percentuale di utenti unici in produzione

Il grafico sopra confronta gli utenti unici che accedono settimanalmente al sistema di registrazioni/coinvolgimento dell’azienda rispetto ai livelli massimi pre-COVID, in verde, e rispetto all’attività di produzione massima pre-COVID, in nero. La settimana precedente al Labor/Labour Day, l’occupazione era al 90% dei tassi di attività pre-COVID, mentre la produzione ha raggiunto il 98,4%. E mentre la produzione è scesa all’87% la settimana scorsa, gli utenti unici che hanno effettuato l’accesso sono rimasti abbastanza stabili all’89%. Poiché gli accessi sono stati in gran parte costanti nelle ultime settimane, nonostante le oscillazioni dell’attività produttiva, i produttori stanno dimostrando di poter produrre a livelli più elevati senza mostrare cambiamenti estremi nel volume della loro forza lavoro.

Uno sguardo al futuro

Nonostante i cali di attività legati alle festività, prevediamo che i produttori statunitensi e canadesi continueranno a raggiungere il 100% dei tassi di produzione pre-pandemia nelle prossime settimane, il che potrebbe avere un effetto positivo sulla produzione in Messico. Poiché le regole commerciali e le discussioni tra Cina e Stati Uniti continuano a essereesaminate, sarà interessante vedere se la produzione in Cina ne risentirà o come le elezioni statunitensi di novembre influenzeranno la comunità manifatturiera globale.

Dettagli sulla fonte dei dati e su come interpretare i grafici

Le soluzioni Plex Systems sono basate su cloud e ci permettono di accedere a 20 anni di dati operativi anonimizzati e aggregati provenienti da circa 700 produttori che serviamo. Questo gruppo gestisce collettivamente 1200 impianti di produzione attivi in 29 paesi, rappresentando i settori industriali aerospaziale, automobilistico, dei metalli lavorati, alimentare e delle bevande, delle macchine industriali, delle materie plastiche e della gomma. Per dare un’idea della scala, nel solo quarto trimestre del 2019, questo gruppo ha elaborato oltre 1,4 milioni di spedizioni. Ogni giorno, registrano oltre 8 miliardi di transazioni (come scansioni di codice a barre, movimentazione di magazzino ricambi, spedizioni, ecc.). Si noti che questi dati riflettono le transazioni di produzione dal 1 gennaio 2020 al 13 settembre 2020. C’è un margine di errore di (2%).


Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster è CTO e guida la nostra strategia tecnologica, oltre a iniziative di ricerca e progettazione incentrate su soluzioni cloud di nuova generazione per le aziende manifatturiere. Membro fondatore del team Plex, Jerry è stato determinante nell’intera evoluzione di Plex, supervisionando le transizioni tecniche in ogni fase della nostra crescita. Jerry ha conseguito la laurea in Computer Science presso Liberty University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.