Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Le 3 principali sfide che devono affrontare i produttori (e come risolverle)

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Ogni anno, il State of Smart Manufacturing Report raccoglie i feedback di centinaia di produttori. Da quasi un decennio, questi risultati evidenziano la discontinuità operativa nella supply chain, l’esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati e la gestione dei rischi come principali sfide per le aziende, e la pandemia ha aggravato la situazione.

Per costruire un’azienda adatta alla resilienza, i produttori devono identificare questi punti critici, valutarne il grado di gravità e determinare come risolvere al meglio questi problemi. Con la tecnologia intelligente applicata alla produzione, le organizzazioni possono prevenire, affrontare e risolvere le principali sfide aziendali e gli ostacoli alla crescita, incluse complicazioni e sviluppi imprevisti.

src=

Sfida n. 1: affrontare l’esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati

Le aziende stanno affrontando il problema dell’esaurimento di materie prime di manodopera qualificata facendo leva sull’innovazione, sulla tecnologia e sulla loro capacità di utilizzare i dati per prendere decisioni. I datori di lavoro che possono fornire ai dipendenti gli strumenti giusti e supportare il percorso di apprendimento e sviluppo saranno i più preparati per il futuro.

Implementando tecnologie che semplificano i processi e automatizzano le funzioni lavorative meno attraenti, i produttori attirano i lavoratori. Questa automazione crea opportunità per lavori a maggior valore aggiunto piuttosto che per compiti ripetitivi che possono essere gestiti dalla tecnologia intelligente.

src=

Sfida n. 2: affrontare le carenze della supply chain

Il 70% degli intervistati nel State of Smart Manufacturing Report utilizza sistemi di pianificazione della supply chain basati su fogli di calcolo e processi manuali. Tuttavia, questo non sarà sufficiente in futuro. Per quanto sofisticate possano essere queste soluzioni, non sono in grado di gestire il livello di calcolo che una tecnologia dedicata alla supply chain integrata con il machine learning può offrire.

Le soluzioni specifiche per la pianificazione della supply chain acquisiscono dati da più fonti in tempo reale per fornire le informazioni più accurate possibili. Questo aiuterà i produttori a soddisfare meglio le esigenze in evoluzione e a tenere il passo con le particolarità della supply chain, dal costo dei materiali in entrata alla rielaborazione delle previsioni fino alla spedizione in uscita.

src=

Sfida n. 3: mitigazione dei rischi e miglioramento della sicurezza

Nelle ultime settimane del 2021, i produttori hanno affrontato livelli senza precedenti di attacchi ransomware. Anche se alcune grandi aziende rendono pubblici questi attacchi, molti altri non vengono segnalati nelle organizzazioni più piccole. Le piccole organizzazioni spesso sono esposte a rischi maggiori perché potrebbero non essere in grado di permettersi di pagare i riscatti. Ogni organizzazione dovrebbe essere vigile e disporre di un piano di sicurezza proattivo per evitare o ridurre al minimo i rischi di attacchi.

Spesso, il ruolo della sicurezza e della mitigazione dei rischi ricade sui professionisti IT, ma i ruoli IT sono tra i più difficili da coprire a livello globale. Utilizzando una soluzione SaaS cloud multi-tenant, ottenete un team di supporto software, hardware e sicurezza che si occupa di proteggere la vostra azienda e i vostri dati: molti più professionisti ed esperti monitorano il vostro sistema rispetto a quanti ne potreste assumere, formare e gestire autonomamente. L’avanzamento del cloud, combinato con il cloud ibrido in cui le analisi dei dati vengono elaborate più vicino al cliente, dimostra ulteriormente la necessità di applicazioni cloud flessibili.

src=

Cosa potete fare?

Il problema dell’esaurimento di materie prime qualificate, delle problematiche della supply chain e della mitigazione della sicurezza/gestione dei rischi non scomparirà improvvisamente. Anche se non esiste una soluzione rapida e semplice, esistono delle soluzioni. I produttori best-in-class stanno investendo nella smart manufacturing per affrontare queste sfide continue con approcci moderni che tengono conto delle complessità dinamiche che queste sfide comportano. La smart manufacturing consente alle aziende di adattarsi a un mercato in evoluzione e di sbloccare opportunità a lungo termine collegando e automatizzando le proprie operazioni.


Gerry Abbey
Gerry Abbey
Product Marketing Manager, Plex Systems
Gerry è entrato a far parte di Plex nel 2021 come Product Marketing Manager con oltre dodici anni di esperienza nel marketing del software. Guidando la creazione e la promozione dello State of Smart Manufacturing Report, Gerry è anche responsabile del marketing dei prodotti MES, QMS e F&B. Gerry porta una grande esperienza di contenuti al team di prodotto, avendo fondato blog aziendali e collaborato a migliaia di post di blog, white paper e rapporti di settore. Al di fuori di Plex, Gerry ha pubblicato due libri, ama viaggiare e trascorrere del tempo con sua moglie e i suoi figli esplorando la natura nel Rhode Island.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.