Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Tecnologia e crescita: quale viene prima, l’uovo o la gallina?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_130510_Tecnologiae

La produzione americana sta decisamente riprendendo quota. La crescita di quest’anno dovrebbe superare sia i tassi del 2012 che gli aumenti del PIL.

Non c’è dubbio che le cose stiano migliorando. Non c’è nemmeno dubbio che i produttori stiano esplorando nuovi strumenti per gestire la crescita, comprese le tecnologie avanzate.

Ciò che non è così chiaro per molti, tuttavia, è il ruolo che la tecnologia sta svolgendo nel creare crescita. La tecnologia è un motore che spinge la domanda di produzione o una soluzione che aiuta i produttori a soddisfare tale domanda? Se chiedete agli utenti delle soluzioni cloud per la produzione, vi diranno che è entrambe le cose.

Il cloud per la produzione e il cambiamento culturale

Spesso, la decisione di passare da sistemi cartacei, on-premise e disparati a un’unica soluzione cloud integrata viene presa nel momento in cui un’azienda manifatturiera sente che è il momento di entrare in un nuovo mercato o di rivolgersi a clienti più grandi.

I leader aziendali si rendono semplicemente conto che devono avere un sistema più affidabile e robusto per espandersi o attrarre quei nuovi clienti.

Molte aziende implementano le tecnologie cloud per la produzione mentre stanno apportando i cambiamenti culturali necessari per prepararsi alla crescita aziendale. In questi casi, la tecnologia diventa un agente di cambiamento. Guida la transizione verso un’organizzazione più snella, efficiente e produttiva — una con cui i potenziali clienti vogliono fare affari.

Vantaggi tecnologici e reshoring

Si parla anche molto del fatto che i produttori americani stanno riconquistando clienti che avevano perso in passato a favore di altre regioni del mondo. A lungo termine, questa potrebbe essere la migliore forma di crescita aziendale. Molte di queste storie di successo di reshoring provengono da utenti del cloud per la produzione.

Le tecnologie cloud all’avanguardia offrono ai produttori americani il vantaggio di cui hanno bisogno. La maggior parte di loro ha capito da tempo che non può competere con altre regioni del mondo sui costi del lavoro.

Con soluzioni cloud progettate dal reparto produttivo in su, stanno ottenendo successo acquisendo nuovi clienti grazie ad altri vantaggi, come:

  • Migliori controlli sul reparto produttivo
  • Visibilità della produzione
  • Velocità di commercializzazione
  • Facilità di reportistica
  • Flessibilità

Gli utenti del cloud per la produzione sono orgogliosi di portare i potenziali clienti nelle loro strutture per mostrare una tecnologia robusta e affidabile. Per gli OEM e i fornitori di primo livello che potrebbero essere completamente bloccati se i fornitori non riescono a consegnare, la fiducia è fondamentale.

Il cloud per la produzione ispira la fiducia necessaria per concludere l’affare.

Come sappiamo tutti dal dibattito se sia nato prima l’uovo o la gallina, non c’è una risposta univoca alla domanda “cosa è venuto prima?”. Nel caso della crescita della produzione e della tecnologia cloud, non dovrebbe esserci. Si alimentano a vicenda e lavorano insieme per trasformare le culture e definire la produzione moderna.

Le nuove tecnologie vi hanno aiutato a trovare nuovi clienti? In che modo?

Argomenti: Aerospaziale Automotive Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli Gestione Pianificazione della catena di approvvigionamento

Jim Shepherd
Jim Shepherd
GVP of Corporate Strategy, Plex Systems
Jim Shepherd ricopre il ruolo di group Vice President of Corporate Strategy, responsabile della definizione della nostra direzione strategica in diversi settori industriali e mercati globali. In precedenza, Jim ha ricoperto la carica di vice president and distinguished analyst per Gartner Inc., la principale società di ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione. Tra i suoi numerosi successi, Jim è stato nominato primo AMR research fellow. Ha conseguito una laurea in Letteratura inglese presso la Wesleyan University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.