Dire che gli ultimi anni sono stati difficili per i professionisti della gestione della supply chain è un eufemismo. Guerre commerciali e tariffe, pandemia di COVID-19, navi cargo bloccate e congestione dei porti hanno messo a dura prova molte supply chain e chi le gestisce. A tutto ciò si aggiunge un'impennata senza precedenti della tecnologia.
Per quanto queste discontinuità operative costringano i professionisti della gestione della supply chain a cambiare rapidamente, la velocità della trasformazione digitale nelle aziende e i progressi nella tecnologia dei software e nelle analisi amplificano questi cambiamenti. Insieme, indicano che i professionisti della supply chain dovrebbero migliorare le loro competenze per adattarsi alla nuova normalità.
Tendenze nella logistica e nella gestione della supply chain
Per comprendere meglio l'aggiornamento delle competenze necessarie per andare avanti, è utile comprendere le tendenze attuali che influenzeranno il futuro della logistica e delle supply chain:
- Digitalizzazione – La digitalizzazione di tutti i settori industriali è solo una questione di "quando" e non di "se". L'uso della tecnologia per gestire tutti gli aspetti dell'azienda includerà anche la supply chain. Questa tecnologia migliorerà la velocità, l'accuratezza e la resilienza della supply chain.
- IA – L'intelligenza artificiale avrà un impatto sulla supply chain dall'alto verso il basso. La supply chain utilizzerà l'IA e la robotica in modo massiccio, dalla semplice selezione dei prodotti in magazzino tramite gesti all'analisi avanzata delle tendenze e predittiva che consente azioni predittive e prescrittive.
- Migliore collaborazione – Grazie a un maggiore controllo sulla grande quantità di dati acquisiti, i processi di approvvigionamento e quelli interni beneficeranno di un elevato grado di trasparenza. La generazione di informazioni di alto valore dai dati analitici avanzati aiuterà a fare scelte migliori sui fornitori e a migliorare le collaborazioni.
- Maggiore attenzione al rischio – A causa del livello di discontinuità operativa recente, molte aziende sono state costrette a ripensare le loro strategie di supply chain. Il reshoring, il nearshoring, i buffer e altre pianificazioni di emergenza saranno fondamentali per costruire una resilienza della supply chain.
- Software basato su cloud – I modelli Software as a Service (SaaS) flessibili ed economici per la gestione della supply chain offrono alle aziende un modo per accedere all'IA, ai dati analitici avanzati e ad altri strumenti per potenziare le loro iniziative di digitalizzazione. Queste piattaforme sono spesso a pagamento per utente e sono altamente personalizzabili per soddisfare le esigenze di un'azienda.
- Maggiore visibilità della supply chain – L'effetto cumulativo delle tendenze basate sui dati sopra descritte si tradurrà in una maggiore visibilità sulla supply chain. Questa visibilità aiuta i manager a prendere decisioni migliori e a pianificare in modo strategico.
Sviluppare le competenze di gestione della supply chain per stare al passo con i trend
Le tendenze sopra descritte determineranno le competenze necessarie per la gestione della supply chain. I professionisti del settore possono migliorare le loro competenze in diverse aree chiave, tra cui:
Gestione dei progetti
Le competenze tradizionali della supply chain si basavano su conoscenze acquisite, territorialismo e procedure operative standard interne. I professionisti della supply chain dovrebbero sviluppare solide competenze di gestione dei progetti per affrontare le sfide tecniche e rispondere alle discontinuità operative. Ciò include la capacità di gestire un singolo evento dirompente come un progetto con un inizio e una fine chiari. Oppure, può includere discontinuità operative più significative a lungo termine o permanenti che richiedono un approccio progettuale e lo sviluppo di nuove procedure.
Strumenti IT e di automazione
È quasi impossibile gestire una supply chain moderna e sofisticata senza un ampio uso della tecnologia. Gli strumenti odierni forniti dai software IT e di automazione sono spesso intuitivi, con molte modalità di formazione autodidattica o informale disponibili. Più l'utilizzatore finale è esperto, più le sue decisioni sono efficaci. La necessità di questa competenza è amplificata dal fatto che le aziende spesso utilizzano diversi sistemi software a livello aziendale collegati per creare un'unica piattaforma. Questo include WMS, ERP e altri.
Ripensare il servizio
C'è stato un tempo in cui supply chain, magazzino ricambi, logistica e altre funzioni erano considerate "costi generali" o, nel migliore dei casi, un male necessario. Ma le aziende di oggi, basate sui dati, sfruttano i dati acquisiti dai loro sforzi di digitalizzazione per permettere a questi ex reparti di sviluppare strategie e processi che generano valore e migliorano i risultati. I professionisti della supply chain dovrebbero posizionarsi con la conoscenza di come i dati creano valore e di come quel valore può essere trasferito ai risultati finali.
Competenze trasversali
Sebbene la supply chain del futuro sia guidata dalla tecnologia, la maggiore visibilità, comunicazione, collaborazione e accesso ai dati rendono le competenze trasversali essenziali. Saranno necessarie flessibilità e adattabilità quando si tratterà di affrontare le stesse problematiche causate dalle discontinuità operative e di accedere agli stessi dati. Lo stesso vale per le capacità comunicative e la gestione del tempo. Poiché i dati forniscono informazioni più rapide e in tempo reale, comunicare e gestire il tempo in modo efficace sarà fondamentale a causa della maggiore velocità di una supply chain efficiente.
Ottimizzate le vostre nuove competenze con Plex Supply Chain Planning
Plex Supply Chain Planning ritiene che supply chain sempre più complesse siano qui per restare. I software agili di pianificazione della domanda e dell'offerta possono sfruttare la potenza dei dati per consentire previsioni accurate e una visibilità completa end-to-end.
Con piattaforme software di prim'ordine per pianificazione della domanda e dell'offerta, previsione e ottimizzazione del magazzino ricambi e altro ancora, i professionisti della supply chain possono mettere a frutto le nuove competenze per fornire valore guidato dalla domanda all'azienda e rimanere al passo con la discontinuità operativa.
Contattateci per scoprire come Plex Supply Chain Planning può offrirvi una soluzione su misura per le vostre competenze.
Articoli correlati