Viviamo in un mondo in continua evoluzione e a volte le aziende devono cambiare con esso. Di fronte a un'azienda in cambiamento dopo una recente scissione da una società più grande e una pandemia globale, questa azienda ha risposto implementando Plex e trasformando completamente la propria attività.
Il nostro Impact Awards riconosce e premia i clienti Plex che hanno affrontato l'attuale ambiente turbolento con determinazione, superando qualsiasi problema. Kendrick Plastics ha accettato la sfida, trasformando il modo in cui reagisce ai cambiamenti e portandosi a casa il 2022 Business Operations Transformer Impact Award. Non solo utilizza dati in tempo reale, ma utilizza anche metriche connesse alle macchine per superare le aspettative dei propri clienti ogni giorno.
Kendrick Plastics
Kendrick Plastics, fondata nel 2020, è un fornitore leader di componenti decorativi per interni per l'industria automobilistica. Con sede a Grand Rapids, Michigan, progetta, sviluppa e produce prodotti di alta qualità. Dopo aver iniziato il processo di separazione da una grande azienda, il produttore ha dato priorità alla ricerca di sistemi gestionali adeguati alla nuova dimensione dell'organizzazione. Ha deciso di implementare Plex, sapendo che avrebbe semplificato le loro operazioni. Plex ha permesso loro di consolidare 27 sistemi in un'unica piattaforma, in linea con la loro azienda, nata e cresciuta nel cloud.
Cosa rende Kendrick Plastics un Transformer?
Incredibilmente, Kendrick Plastics ha implementato Plex durante la pandemia di COVID-19. Non solo ha trasformato la propria attività senza interruzioni durante questa implementazione, ma lo ha fatto in circostanze difficili. Plex ha fornito a Kendrick Plastics dati in tempo reale sia sulle operazioni di produzione che sulle prestazioni finanziarie. Questo ha cambiato radicalmente il modo in cui facevano affari, fornendo ai dipendenti dati più accurati e accessibili su una piattaforma affidabile. Hanno anche creato dei tabelloni di marcia in tempo reale che permettono a tutto il team di Kendrick Plastics di vedere i record di produzione Plex mentre lavorano. Questo non solo aumenta la produttività, ma motiva anche i dipendenti dando loro la possibilità di vedere i loro progressi a colpo d'occhio e con il minimo sforzo.
Kendrick Plastics si impegna a essere sempre la prima scelta per i componenti e i gruppi di rivestimento interno decorativo. L'uso dei dati di scarto in tempo reale consente all'azienda di vedere rapidamente dove si trova lo scarto e di rispondere abbastanza velocemente per correggere i fattori attivi. Con Plex, Kendrick Plastics utilizza dati connessi per dare ai propri operatori la possibilità di ordinare elettronicamente tutto ciò di cui hanno bisogno durante i loro turni in base alla distinta base. Questo dà loro la possibilità di ordinare tutto, dall'imballaggio, ai WIP, al magazzino ricambi delle parti acquistate e persino al ritiro del magazzino ricambi dei prodotti finiti in tempi record.
Miglioramento dello scarto e della produzione con la tecnologia Industry 4.0
Nel caso in cui si verifichi un evento imprevisto, Kendrick Plastics utilizza Plex per fare rapidamente un annuncio, tenendo informati i dipendenti e contribuendo a controllare il fermo macchina rendendolo noto. Inoltre, acquisiscono i dati di processo del prodotto durante l'intero processo. Ciò garantisce che ogni parte sia passata attraverso le macchine corrette e sia stata registrata come “pass” prima che il processo sia completato.
Kendrick Plastics ha ottenuto risultati incredibili con Plex sin dalla sua implementazione nel 2020. Il tasso di scarto è diminuito in modo significativo e Kendrick ha raggiunto il 90% della produzione. Inoltre, sono stati introdotti controlli più rigorosi sulle percentuali di manodopera diretta e indiretta nell'ambito delle vendite. Gli operatori possono richiedere i prodotti e il supporto di cui hanno bisogno senza dover lasciare i loro centri di lavoro. L'organizzazione si sta inoltre avvicinando a Industry 4.0 con un approccio pragmatico che seleziona attentamente i processi per migliorare l'azienda.
2022 Business Operations Transformer Impact Award
Per Kendrick Plastics, la trasformazione aziendale con dati in tempo reale grazie a Plex ha permesso di identificare le variazioni di produzione e di apportare correzioni durante la giornata e in tempi record. La piattaforma facile da usare di Plex consente ai dipendenti di tutta l'organizzazione di accedere ai dati importanti non appena necessario.
Dopo aver utilizzato Plex al massimo delle sue potenzialità per due anni, Kendrick Plastics sta sviluppando costantemente nuove innovazioni. Questo offre loro una maggiore visibilità sia nei processi legati alle macchine che in quelli gestiti dall'uomo. Anche gli stakeholder partecipano attivamente alla Plex’s User Community, condividendo le conoscenze su come hanno migliorato i loro processi con altri in posizioni simili. Sono un forte sostenitore di Plex e siamo certi che Kendrick Plastics continuerà a fare un lavoro incredibile nel campo automobilistico. Congratulazioni ancora!
Se siete interessati a saperne di più su Kendrick Plastics e sulla loro trasformazione con Plex, potete visualizzare il loro caso di studio qui.
Articoli correlati